This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM231:100kHz 刻度?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073541/lm231-100khz-scale

部件号:LM231

大家好,团队

我有以下请求,我认为答案是否定的,但能否确认? 您还认为我们有适合的替代设备吗?

"

我只会用 lm231作为 IC,我有一个问题要问你。 产品数据表上写道,它可以为电压转换器制造10 kHz 刻度 DE 频率。 这个刻度可以是100 kHz 吗?

"

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表图7所示,LM231可以实现100 kHz;有关高速操作所需的更改,请参阅第9.2.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    应该注意的是,许多数据表技术指标都是指电压到频率的转换,而不是指频率到电压的转换。

    本 AppNote 提到,可以进行高达100kHz 的频率到电压转换,但100kHz 的转换会受到温度漂移严重增加的影响:

    e2e.ti.com/.../snoa734b.pdf

    还应注意的是,频率到电压的转换需要一个干净陡峭的方波输入信号。

    规避这些问题的一个好方法是在 LM231的输入端放置一个频分频器,并将输入频率除以大约10倍。 然后,该频率分配器的对称方波输出信号将能够正确驱动 LM231。 但不要忘记推荐的频率分配器输出和 LM231输入之间的 C-R 区别。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 解决了这个问题。 我现在将结束这条线程。