This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333精密放大器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, TINA-TI, LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073113/ina333-precision-amplifier

“线程”中讨论的其他部件:INA333, TINA-TI, LM35

任何人都可以确认 INA333是否适用于+5V 的单电源。 vss =0。

因为使用 Tina 进行模拟时,输出不能正确显示。 Wherase 在双电源+5/-5V 下工作正常。

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muralidhar,

    是的,INA333可以通过单个电源正常工作。 看起来像是参考针脚问题。 您是否可以显示 TINA-TI 文件?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muralidhar,

    封装是一个使用5V 单电压轨的示例。 您需要观察输入共模电压 VCM 和 Vref 电压,您可以向我们的模拟工程师计算器咨询,请参阅下面的链接和 VCM 与 Vout 线性关系。  

    e2e.ti.com/.../INA333-Single-Vrail-01282022.TSC

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    请注意 Vref 和 VCM,在这里,计算器将根据 IA 配置生成最小和最大差动输入信号。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    参考引脚已接地(也与应用手册中提到的 Vcc/2叠加) ,用于模拟目的。 实际上,我想用它来进行冷接点补偿。 通过向输入正弦波添加直流,还确保输出值为正值。 输出增益/波形是假的。 但是,一旦将-Vcc 引脚绑定到-5V,它就能正常工作。  

    因此,我希望得到一份关于实际实施的确认,以确定它是否适用于5V 的单正极电源,-Vcc 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情响应和建议的设计。

    实际上,我想使用 INA333进行热电偶信号放大,参考引脚通过 PT100或 LM35连接冷接点补偿电压。  来自模拟设备的 AD623在单轨电压为5V 时执行该任务。   

    但我认为 INA333的偏移电压特性和输入偏置电流为0.2nA, 而 AD623的偏置电流为25nA。 但如果我需要双电源,我会持怀疑态度。

    如果您能建议我使用“TI 的 J 型热电偶工艺模块”作为低成本解决方案,那将是非常好的。  带单轨电压电源,用于测量温度高于0°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muralidhar,

    e2e.ti.com/.../tiduba5.pdf

    请参阅第7节。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muralidhar,

    Kai 已附上申请说明,我在下面拍摄了图像。 是的,J 型 TC (T 型 TC 在低 T 下具有良好的线性)将非常适合于测量0C 以上的低温范围,您可以随时购买传感器或制作自己的 TC (使用合适的 TC 材料导线)。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的设计说明。 我们会尝试并回复您以解决任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muralidhar,

    我现在要结束这项调查。  

    如果您有其他问题,可以重新打开此主题,或通过 E2E 论坛创建新主题。  

    最佳

    雷蒙德