This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:虚拟包?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073290/lm139aqml-sp-dummy-package

部件号:LM139AQML-SP
“线程: mk-W14B-MS”中讨论的其它部件

大家好,团队

请支持以下设备的虚拟软件包吗?

使用的集成电路列表

软件包

LM139AWRLQMLV

NAD0014B

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    感谢您的发帖。 我将与我的团队联系,了解我们可以为您提供哪些服务。  

    我将 在星期二工作结束前为您提供最新信息。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    很抱歉,我不熟悉虚拟软件包。 这是否意味着您想要无刀版的包裹?

    是否有人因我们不熟悉必须发送虚假包裹而致电您的账户。

    您是否尝试执行装配体流动或类似操作?

    在 LM139AQML-SP 数据表的机械数据部分,我们提供了我们使用的 NAD0014B 软件包的尺寸,如果这一点有帮助的话。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个较旧的答案 有一个机械样品列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯的帮助。 如果我理解正确, 可以为 LM139AQML-SP 的虚拟软件包订购   

    MKT - W14B-MS

    福尔坎

    我希望这有助于为您获得所需的内容铺平道路。  
    卡盘