This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:配置为电压随动器的 JFE2140的步进响应行为。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140, OPA1637, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073365/jfe2140-step-response-behavior-of-the-jfe2140-configured-as-a-voltage-follower

部件号:JFE2140
“线程”中讨论的其它部件: OPA1637TINA-TI

借助 JFE2140双精度 JFET,数据表显示的信息有限,超出了以100KHz 为结尾的几个图形和一个图形
“JFE2140作为 OPA1637的高输入阻抗前端”,显示10MHz 的频率响应。

如果配置为电压随动缓冲器,我希望使用此设备时的步进响应时间范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    偏压会略微影响响应,但我在下面附上了一个 Tina 模拟,显示了初步结果,可以根据需要对其进行修改。 我已将每个 JFET 的 IDS 电流偏置为大约2mA,VDS 电压约为11V,以确保设备远离三极区。 您可以在瞬态响应中看到我们实现了电压随动功能。 我还绘制了增益带宽图,-3dB 点发生在14.2MHz。 我们还通过以下链接免费提供 TINA-TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../JFE2140-Voltage-Follower.TSC

    此致,

    克里斯·费瑟斯通