This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:奇怪的输出信号

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076340/tlv9054-strange-output-signal

部件号:TLV9054

您好 E2E,

我们的客户正在使用 TLV9054IRTER 放大从0到0.2V 的模拟信号,以下是配置。

U2.1之后一切看起来都正常,但 U2.2之后一切都是1伏峰值。 这是否由于输出/输入电流限制? 如果这是关于电流限制,它们是否应该在每个 U2.1输入和 U2.2输入引脚之前添加一个电阻器?  

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡洛,

    请提供您在输出中看到的峰值范围图吗? 最好是显示 U2.1的输入,输出和 U2.2的输出的示波器图?

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    信号在高通滤波器 R5/C1后面变为真双极,信号也为负。 但 OPAMP 的电源电压是单电源。 因此,您可能会违反 OPAMP 的共模输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡洛,  

    此问题是否已解决? 我将继续将凯的回应标记为“TI 认为已解决”。

    如果问题未得到解决,请告诉我们如何进一步帮助。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Caro,

    不幸的是,我们的客户没有更多的回应。 感谢您的支持。

    此致,
    卡洛