This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV601:子宫病精细调谐

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV601, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076222/lmv601-hysterisis-fine-tuning

部件号:LMV601
“线程: LM393”中讨论的其它部件

您好,  

我使用 LMV601作为滞后比较器,如下所示。 根据计算,预计,

1.VIN=21.6V 时,V_OUT 应高至3.3V。 当时 Vb = 1.560 > Vref= 1.5V 直流。  

2.V_OUT 在 Vin 降至19.68V 时应低至~0V。

但实际上,当 Vin 为26V 时,Vout 正在触发较高的电压。 原因是什么? 即使将 R2调到22k1,结果也是一样的。 哪些组件可以进一步调整? 此外,我是否可以使用 LM393比较器代替 LMV601

请提前感谢

普拉富拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉富拉,

    应该有效:

    e2e.ti.com/.../prafully_5F00_lmv601.TSC

    您是否已检查电路? 所有部件都正确? 您是否尝试了全新的 LMV601?

    顺便提一下,不要用万用表直接接触 LMV601的输出引脚,而是插入一个合适的隔离电阻器,以防止电容负载造成的不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉富拉,您好!

    检查其它节点的电压,以帮助查找问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,普拉富拉,  

    此问题是否已解决? 我将继续将凯的回应标记为“TI 认为已解决”。

    如果问题未得到解决,请告诉我们如何进一步帮助。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳