This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330 PSpice 模型子电路名称的问题

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075128/amc3330-q1-issues-with-amc3330-pspice-model-subcircuit-names

部件号:AMC3330-Q1
“线程”中讨论的其它部件:AMC3330ABSTINA-TI

团队,

我们似乎在 AMC3330 PSpice 模型中遇到一些问题。 如果您查看模型内部,则会发现名称不匹配。 即 PSpice 期望结束 DD,而不是结束 D_D,同样,在下一个 SUBSKT 上,它应该说结束 D_D4_1,而不是结束 D_D 我们是否能够在此处快速推送修复程序?

谢谢!

格雷格

SUBCKT D_D4_0
D1 1 2 DD
*。型号 DD D (I=1p N=2.0 RS=0 XTI=0,例如=0.35 T_ABS=25)
型号 DD D (I=1p N=2.0 RS=0 T_ABS=27)
.ends D_D
--- 美元
错误(ORPSIM-16362):.ends 上的名称与.SUBCKT 不匹配

SUBCKT D_D4_1
D1 1 2 DD
*。型号 DD D (is = 1n N= 0.50 RS= 1 XTI=0,例如= 0.35)
型号 DD D (I=1n N=0.50 RS=1 T_ABS=27)
.ends D_D
--- 美元
错误(ORPSIM-16362):.ends 上的名称与.SUBCKT 不匹配

SUBCKT D_D4_2
D1 1 2 DD
型号 DD D (I=5U N=1.0 RS=0 XTI=0 T_ABS=27)
.ends D_D
--- 美元
错误(ORPSIM-16362):.ends 上的名称与.SUBCKT 不匹配

警告(ORPSIM-15256):<X_U1.XLDA.XU1.Cinc>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U1.XLDA.XU1.CIN>不是子电路参数

SUBCKT D_D4_3
D1 1 2 DD
型号 DD D (I=10n N=0.50 RS=1 XTI=0,例如=0.55 T_ABS=27)
.ends D_D
--- 美元
错误(ORPSIM-16362):.ends 上的名称与.SUBCKT 不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    与团队一起检查这件事-感谢您的关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山大:

    PSpice 模型对我也不起作用。 出现了一些错误。 是否可以上传正确版本的模型?

    此致,

    马尔维卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马尔维卡,

    我们目前正在调查这些问题,这将需要一些时间。 同时,请考虑使用 TINA-TI 模拟程序和 AMC33xx 模型。