This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC5526MSA 的替代产品?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6514, LMH6515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074671/alternative-to-clc5526msa

线程中讨论的其他部件:LMH6514LMH6515

大家好,团队

如果我们可以提供 CLC5526MSA 的替代产品,请您提出建议。

请提前感谢

此致

福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

      要匹配的关键要求是什么? 即客户的带宽和增益范围要求是什么?

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

     他们是否能够缩小规格范围?

     以下是我们的差分输入/输出(FDA) PGA/VGA 列表。 从该列表中,从增益范围和带宽角度看,CLC5526MSA (-12dB 至30dB,6dB 步长,350MHz)最接近 

    1. LMH6514 (-12dB 至30dB,6dB 步长,600MHz)  
    2. LMH6515 (-7dB 至24dB,1dB 步长,600MHz)  

    谢谢你,
    Sima