This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:除 Vsupply 之外的拔出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, LM139, LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075391/tlv1704-vpullup-other-than-vsupply

部件号:TLV1704
“线程”中讨论的其它部件:ABSLM139LM239

参考上图,我的电源电压不同(+24V),我想使 Vout 与微控制器接口(+3V3)兼容。我可以将上拉电阻器连接到3V3,以便轻松与 微控制器连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    是的,数据表的首页明确指出,您可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohammed,

    正如凯所说,是的,您可以将电压低于比较器电源电压。 3.3V 正常。

    几乎所有打开的集电极/放电装置都是如此,脉冲高达比比较器电源电压以下的电压。

    但是,并非所有电压都能被拉至高于供电电压。 因此,请仔细阅读数据表,特别是 ABS Max 表,以确保输出可以被拉至电源上方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这对我来说是非常有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是一个简单的电路,用于感测是否存在电压。  如果存在,它将为0,如果不存在,它将为高。 我的常用参考是4.5V,使用 IC 中不同的运算放大器,我将每个反相输入连接到5V,12V,15V,24V。 我的电源为24V,我的输出上拉连接至3V3。  

    需要帮助。

    1.您能否查看示意图。 由于 TLV1704没有库存,我正在使用 LM239DR2G。

    2.如何添加滞后

    3.我在设计上应该注意哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    我们已经审查了您的原理图,并希望对电阻值进行几次调整,以实现滞后。

    如上述模拟所示,我们将您的滞后阈值设置为在~4.8V 时切换为低,在~4.4V 时切换为高。

    如果您想调整模拟,请下载下面的 Tina 示意图。

    e2e.ti.com/.../LM139_5F00_Voltage_5F00_Monitor.TSC

    我们可以根据您的需要调整阈值。

    如果您有任何疑问或需要进一步澄清,请告诉我。

    如果您需要有关如何为反相配置实施滞后的更多信息,请访问本指南 :https://www.ti.com/lit/SNOA997 

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我会考虑这一点。 由于我使用所有4个运算放大器进行四种不同的电源检测,我是否可以使用通用的电阻隔板(R1和 R2)作为 PCB 上所有4个运算放大器的通用基准,或者我是否应该使用物理上不同的电阻器来为所有4个运算放大器提供基准和滞后。 在这种情况下,假设其中一个电源(12V)断电,它是否会影响其他输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    每个比较器需要不同的 R1到 R4。

    另外请记住,LM139的输入偏置电流比 TLV1704高得多。 因此,尽管您可以为 TLV1704选择莫姆范围内的电阻器,但您应该为 LM139选择100kOhm 范围内的电阻器。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。在这里帮助我更好地理解它。

    如果我的电阻器(源)为 Mohms,则输入偏置电流(IB)流入我的电阻器并产生电压,这会干扰我的参考和测量的电压,这是我的理解正确的。 ?

    R1,R2,R4的值与 Joe vanacore 模拟中显示的值相同,我会将其转换为千欧姆范围。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    [引用 userid="511254" url="~/support/vers-group/vAmplers/f/v放大 器-forum/1075391/tlv1704-vpullup - vsupplies/3985792#3985792']输入偏流进入电阻器,如果电阻器(源)在 Mohms 内,电压测量值和电压参考值正确,电流将产生电压。 [/引用]

    是的。 我在使用 LM139时会将电阻值降低10倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohammed,

    偏置电流约为25nA,从输入引脚流向地。 因此,此电流将产生与输入串联的任何电阻的电压。 因此,1M 电阻器将产生1MEG*25nA=25mV。

    正如凯所说...将电阻值降低十年(或更长时间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入端加上 Vin (反相端子)的串联电阻(例如:RS= R1 || R2)会降低产生的电压,还是降低电阻值会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    我通常以这样的方式选择电路中的电阻,即输入偏置电流导致的错误小于输入偏置电压导致的错误。 在这种情况下,每个输入的电阻都小于

    R = 9mV / 300nA = 30k

    在输入处添加相同范围或以下的电阻将进一步减少错误。

    但这始终取决于您的应用。 如果您可以容忍更大的误差,而小的电流消耗是应用中的重要因素,则可以在一定程度上增加电阻器。 然后,您可以通过保持 LM139输入的两个电阻保持相同来进一步降低误差。

    输入偏置电流消除电阻器的工作原理越好,输入偏置电流与输入偏置电流的比值越小。 因此,始终有必要查看比较器的数据表,以了解如何继续。

    CMOS 比较器的输入偏置电流主要是超低泄漏电流,在这种情况下,此类输入偏置电流抵消电阻器毫无意义。

    当然,在选择比较器周围的电阻器时,还需要考虑更多因素。 由于寄生性阻抗(如杂散电容和比较器的输入电容)开始产生负面影响,因此,特别是在较高频率下的性能会受到电阻过高的影响。 高频电路甚至可能会因电阻过大而不稳定。 此外,选择低电阻使电路更不受60Hz 电场和其他源的电容式杂散耦合的影响。

    这么说后,出于许多原因,建议串联安装100R 或1k 范围的电阻器到输入(如果这是电路的输入,则为+输入)。 当输入存在错误和危险的电位时,它会提供电流限制。 当输入信号的边缘陡坡时,它会限制进入比较器(输入电容)的电流。 它可以将源与比较器的输入电容隔离。 它可以抑制输入处的寄生 LC 谐振。 它可以与比较器的输入电容一起提供一些低通滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    1.一个快速问题,以避免阅读混乱。 当您选择电阻时,您遵循 R = 9mV / 400nA = 22.5k (在我的示例中为 LM239),您是否建议选择我的 R1,R2,这样它们的电阻小于22.5K?

    此外,我还在添加一个电阻器,其电阻值为1k,这是您在输入电压接近反相输入时所建议的。 在模拟中,是否可能看到可能的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    是的,你知道凯的回答是正确的。  通过选择较小的电阻值,将进一步减少由输入偏置电流引起的偏移误差。

    关于在来自系统其他位置的输入上添加100到1k 电阻器,这是一个非常好的建议。  模拟将不会真正显示太多,因为模型不会显示基于输入电压的不同输入偏置电流。  关键是要了解,如果输入电压超出推荐范围,电阻将限制电流。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mohammed_5F00_lm239.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您提供所有这些信息,这些信息显示 了降低电阻值如何减少输入偏移误差。  

    穆罕默德  

    如果您还有其他问题,请联系我们。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    我想简要解释一下模拟中的情况:

    该电路经过了简化,仅用于演示输入偏置电流对偏移电压的影响。 因此,比较器被移除,并且在粘接中只存在输入偏置电流,反馈电阻器和逻辑输出电压状态。 左侧的两个电路显示比较器输出低电平的情况,右侧的两个电路显示输出晶体管关闭且比较器由于10k 上拉电阻而发出高电平的情况。 左侧和右侧的每个电路都显示了两种情况:零输入偏置电流和400nA。 输入偏置电流产生的附加输入偏移电压仅由 VM1和 VM2显示。

    比较器的输入偏置电流由一个电流源模拟,电流源与(冷)端连接至信号接地,而另一(热)端连接至通常与比较器的+输入连接的节点。 由此,模拟输入偏置电流的方向与比较器的实际输入偏置电流的方向相同,比较器由于输入阶段的内部 PNP 晶体管而流出比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    感谢您的所有解释和信息。 我认为这将真正帮助穆罕默德:)

    穆罕默德

    请联系我们,了解有关上述帖子的任何其他问题。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    我已经有很长时间没有听到你的反馈了。 我现在将结束这条线程。 如果您还有其他问题,请在此主题中回答或创建一个新主题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束