This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫微秒脉冲发生器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076089/nanosecond-pulse-generator

“线程”中讨论的其它部件:TLV3601BUF634A

TI 专家您好,  

我想设计一个电路来生成纳米颗粒脉冲。

让我开始学习 TINA 模拟有什么想法吗?

这是我的要求:

-所有系统均基于50欧姆。

-脉冲宽度必须在1ns 到100ns 之间调整。

-脉冲的上升时间 必须在500ps 至10ns 之间调整。 (也许我可以使用低通滤波器来限制最大3dB 频率)

-脉冲振幅 必须在100mV 到5V 之间调整。 (也许我可以使用外部步进衰减器来完成此操作)

脉冲的重复率为100kHz。

 是否有任何方框图或 TI 组件可用于制造此电路?

我期待着有一些好的建议。

谢谢。

SK