This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:可实现的最高增益

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074754/ths4131-achievable-highest-gain

部件号:THS4131
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户希望通过 THS4131获得高达10kHz 输入信号的25db 增益,这是否可以实现?

如果是,您是否可以给我一个外部组件设置示例,并告诉我任何用于计算参数的好应用说明?  

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上高桥  

    从带宽角度看,  

    作为 FDA,问题成为所需电阻器显示的负载-输入电阻器将是对源的负载,反馈电阻器将是对 FDA 输出的负载的一部分,  

    因此,假设源可以驱动200ohm,那么25dB 增益的反馈 R 需要3.55kohm。 如果源无法驱动200ohm,请将其向上缩放。  

    该设备的带宽为150MHz GBP,因此在这一增加时,带宽仍应超过8MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San 您好,

     是的,THS4131的增益带宽为170MHz,10kHz 输入信号可以达到25dB 或18V/V 左右。 我在下面附上了一个 TINA-TI 文件,该文件是一个用于10kHz 25dB 频率下的 MFB Butterworth 示例配置。

     正如迈克尔所提到的,重要的是:  

    1. 保持两侧之间的反馈/输入/输出对称 (视频 FDA 系列)
    2. 平衡输入,包括源阻抗
    3. 平衡输出,包括负载阻抗。

     每个建议都与一个详细介绍这些概念的应用说明相关联。 我还可以通过电子邮件向您发送一个新的 Excel 计算器,该计算器包括这些组件的计算。

    e2e.ti.com/.../THS4131_5F00_10kHz_5F00_25dB.TSC

    谢谢你,

    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima-San,

    谢谢! 我会告诉我的客户。
    稍后我可能会提出其他问题,因此我只想结束这个话题一次。

    此致,

    尾川高桥