This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:为什么测量电流限制为100A INA181

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1, INA181, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075469/ina181-why-limitation-on-measurement-current-to-100a-ina181

部件号:INA181
“线程: ,100AINA293”中讨论的其它部件

高功率放大器团队,

我的客户计划使用 INA181或 INA181-Q1测量 BLDC 18V 系统中的电流。 PWM 频率为80kHz。

在 TI.com 上的设计工具中,最大电流限制为100A。

不能测量180A 吗?

祝你一切顺利,

奥里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik,

    如果系统设计正确,则可以实现180A。 电流感应工具上的变量仅限于更流行的应用范围,以帮助在呈现全尺度误差图时最小化范围/错误问题。 此处的另一个示例是,也可以选择小于1MΩ 的分流器,并且需要用于此类幅度的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik,

    您可以使用我们 的电流感应放大器比较和错误工具(修订版 d) 评估超出在线小工具中可用范围的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    感谢您传达当前的感受... 工具。

    好极了。

    我知道当在系统操作条件下使用逗号等输入值时,一些单元格的格式似乎是“日期”。 例如,电源电压输入3.3时,跳至03。 MRZ。 表格中的"设置单元格格式"受保护,因此我无法更改为数字格式。

    祝你一切顺利,

    奥里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik,

    ODD,您能否具体分享您从何处提取此文件? 我从 INA293产品文件夹中提取了最新版本(此时我的浏览器恰好位于该文件夹中) ,结果非常好。 您是否已将其从 INA181产品文件夹中拉出?:

    为了方便起见,我已手动将下载的文件插入到该帖子中。 e2e.ti.com/.../sbor020d-_2800_1_2900_.zip