This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE150:超低噪声压电放大器 TINA-TI 参考电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, JFE150, OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076060/jfe150-ultra-low-noise-piezoelectric-amplifier-tina-ti-reference-circuit

部件号:JFE150
《线程》中讨论的其它部件:TINA-TIOPA202

你好!

我正在使用 JFE150超低噪声人电放大器 TINA-TI 参考电路(SLPM352.ZIP)。

该电路的频率响应约为24kHz@-3dB。

电路中的频率(24kHz)由什么决定?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke 您好,

    频率响应可以通过减小 C1来稍微扩展一点:

    e2e.ti.com/.../daisuke_5F00_jfe150.TSC

    e2e.ti.com/.../daisuke_5F00_jfe150_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很棒的问题! 我已经编写了一份详细的应用说明,其中包括该电路的所有详细信息,包括以下链接中的-3dB 点。   

    https://www.ti.com/lit/an/slpa018/slpa018.pdf?ts=1644457125558&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FJFE150

    电路可在混合动力-T 模型中分析,A 电路和 Beta 电路如下所示。  

    向前馈增益 A 是 OPA202带宽的函数。  当和 β Ω 满足时,会出现 ACL 的上-3 dB 点。 在应用手册中,我教如何在 TINA-TI 中执行此分析。  

    请告诉我是否可以提供进一步帮助。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    感谢 您提供申请说明。 这就是我想知道的。

    但我对 TINA-TI 不太满意...

    请告诉我以下几点?

    1.如何在 TINA-TI 中显示应用手册的图2-2 (GM 与频率)?

    2.我尝试显示 应用说明的图2-5
    我显示了 A 和 β,如下所示。 是否有更简单的方法?

        在连接的电路中,

    • 分析 -> 交流分析 -> 交流传输特性
    • 在计算结果的布尔图上使用后处理器显示 A 和 Beta。
      • A = V_A / V_fb
      • 1/Beta = Vloop / V_fb

    此致,

    黛西克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke 您好,

    为了模拟 JFE150装置的 GM,使用了如下所示的不同电路。 频率为1TF 电容器 C3和 C1短路。 通过在排卸装置上放置一个仪表,可以频率测量 GM。 电容器 C1放置在电源上,以便使该节点以频率接地,同时仍允许 JFE150的直流偏置。 在这种情况下,使用恒定直流电流源 IS1在等于2mA 的直流 IDS 偏置电流条件下测量了 GM。 下面我附上了这一模拟。 请注意,您在此处看到的结果与我的应用报告略有不同。 这是因为我们提供的模型是最新的模型,更准确。 我使用了以前的型号作为应用手册。  

    e2e.ti.com/.../JFE150-gm-Simulation.TSC 

    为了显示图2-5中的参数 A,Beta 1和 ACL,您必须在运行交流频率分析后使用 POST 参数功能。  

    删除您不想查看的曲线

    单击“更多”按钮展开窗口。 选择可用曲线并将其拖放到行编辑中。 命名新函数名称部分下的函数,然后单击“创建”。 我在下面附上了我的模拟,其中包含了我的应用手册中的函数创建的曲线。  

    有关使用 Tina TI 进行稳定性分析的更多详细信息,我们有一个视频系列,将引导您完成这些步骤。 这是我用于在应用手册中创建有关稳定性和 Tina TI 的详细信息的系列。

    e2e.ti.com/.../JFE150EVM-Gain-of-1000-Freq-Analysis.TSC

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    此致,

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris,

    感谢您的详细解释和模拟模型。

    我理解得很好。

    你太完美了!

    此致,

    黛西克