This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV379:无相位反向放大器;IQ 低

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV379, TLV9001, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075453/tlv379-no-phase-reversal-low-iq

部件号:TLV379
《线程》中讨论的其他部件: 测试TLV9001TLV9041

您好,

我们正在寻找一款满足以下要求的运算放大器:

  • 无相位反转
  • 可能是最低的静态电流
  • 3V 操作
  • 单通道
  • 合理的价格

TLV379似乎不符合无相位反向条件,但静态电流低。

非常感谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Keith,

     

    感谢您的帮助! 由于 TLV379是轨对轨,因此电源轨内的输入电压不会有相反转。 我进行了一项测试,检查是否存在相位反转,如下所示。 但是,您需要超出共模电压范围的原因是什么? 我们建议不要超过建议的参数。

     

    我注意到您提到 TLV9001 (0.06mA)的静态电流过高。 奇怪的是,设计的 IQ 截止值是多少? 我推荐具有0.01mA 静态电流且长期供电比 TLV379更好的 TLV9041。 这对客户是否有效? 或者它是否必须低至 TLV379 IQ (0.004mA)?

     

    *对于 TLV379*

    下面是输入和输出波形,其中黄色为输入,蓝色为输出。 电路采用缓冲配置,其中 V+= 3 V,V–=–3 V 和10k 负载电阻器。 输入的峰值至峰值电压为6.8 V,因此超过了共模范围,但仍在绝对最大值7 V 范围内。

    根据以下波形,RRIO 设备的预期 TLV379没有相位反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    如果还有其他跟进问题,请告知我们。 现在,我将此线程标记为“已关闭”。

    此致,

    布拉迪普·雅各布