This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:低噪声替代品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, LMH32404, LMH32401, OPA818, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075412/opa857-low-noise-alternative

部件号:OPA857
线程中讨论的其他部件: LMH32404LMH32401OPA818OPA859

大家好,团队。

请问 ,我们是否有任何 OPA857设备的更新?

客户想知道我们是否可以为在频率范围为 DC...100MHz 的 HPDA 雪崩光电二极管提供更好的噪音规格的现代替代产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦,你好  

     我们确实有很多更新的设备在这一带宽范围内。 但是,希望通过几个问题来优化选择

     客户能否分享:

    1. APD (雪崩光电二极管)电容(放大器的输入电容)
    2. 输入电流范围
    3. 输出电压范围(需要增益)

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    1. APD (雪崩光电二极管)电容(放大器的输入电容):0.4.0.5 pF
    2. 输入电流范围:0.1...100 nA
    3. 电流放大:10 000...20 000  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦,你好

     感谢您收集这些信息。 如果希望保持差速器输出。 我推荐 LMH32401,它还具有集成电流限制卡箍,2k 和20kohm 增益开关以及环境光消除功能。 它在相同带宽和增益配置下具有相同的噪声。 LMH32401还提供四通道版本 LMH32404。

     对于离散解决方案(非集成 TIA),客户需要将功率至少为650MHz 或更高的 GBW 放大器作为目标。 但是,客户可能需要增加放大率。 很难缩小同时具有低电流和电压噪声的设备的范围。 以下是可以使用的放大器列表。 在此列表中,客户应查看 OPA859和 OPA818。

    谢谢你,
    Sima