This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:差分输入电压

Guru**** 2967820 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, THS4551, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075140/ths4524-differential-input-voltage

部件号:THS4524
“线程”中讨论的其它部件: THS4551, THS4521

您好,我看到使用 THS4524的设计可能出现问题,也许有人可以提供帮助?

所附图像显示了运算放大器拓扑,它是具有0.5,1.25V 共模增益的差分配置。 我预期输出动态范围在~0.1V 至~2.49V 之间。 这些输入正在测量250 R,电压范围为0至5伏。 我的问题是我没有看到完整的输出动态范围,而是像0.65V 到1.8V。

根据数据表,它指出:

对此有点困惑?

我尝试在 TINA 中对此进行建模,结果也令人困惑,因为我认为模型不使用共模输入,但倾斜输出似乎符合数据表:

此运算放大器是否适合此应用? 如果没有,是否有替代方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,瑞安,  

    您在 TINA 中更改了 ckt,是否可以附加该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_SPICE_2D00_SIM-OpAmpTHS4524.TSCPlease参见 att。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的反馈连接可能会被交叉,V+输出需要转到 V-输入,反之亦然-对于 CAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们,这有点修正了,但我仍然认为这种模式不对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在模型中,输出余量低看起来太高了,我在负极电源上安装了-1V 电源,它似乎可以正常工作-您可以在这种情况下尝试 THS4551模型, 相比这一部分,我增加了-1V 电源,并在负极上探测到一直停留在0.88V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan 和 Michael,

     感谢您提请我们注意此问题。 在 Vocm 的单个与拆分电源方面,以前出现过模型错误。 最近更新了 THS4521的型号,即 THS4524的单通道版本,从而修复了这些问题。 对于 THS452x 的其余部分,此更新似乎没有完成。 我将与我们的模型和 Web 团队合作,以跟进这些变化。  

     我建议同时使用 THS4521型号 ,因为它们具有相同的参数。 另外,下面是关于 FDA 衰减器的第1-3部分,该部分将有助于指导 放大器在低于1V/V 增益时的整体稳定性。  

    1. FDA 衰减器第1部分
    2. FDA 衰减器第2部分
    3. FDA 衰减器第3部分

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ryan,我在 THS4551数据表中介绍了另一个更最新的衰减器讨论,我认为这一节简单地被称为“设计衰减器的 Karki 文章是在凌晨完成的(FDA 明智) 尽管 THS4551具有比这些更好的发展的优势。