This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:单位增益 AMP / 0.25欧姆负载

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076048/opa548-unity-gain-amp-0-25-ohm-load

部件号:OPA548
“线程: DRV8412”中讨论的其它部件

您好,

OPA548是否可以通过 Unity 增益,0.25欧姆负载和直流输入稳定运行?
客户的应用是3A 恒定电流输出。

在客户的评估中,当输入0V 时,将为负载测量大约250mA。 我不知道原因。

当我向 PSpice 查询 TI 时,它看起来不错。

如果你知道原因,请告诉我。

请注意:

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好,

    10V 乘以3A 表示 OPA548必须耗散30W! 除非您提供足够的冷却,否则 OPA548将进入热关闭状态。

    我会大幅降低 OPA548的供电电压。 在反馈环路中安装虚拟电阻器(与合适的相位引线电容相结合以恢复相距)可以进一步帮助降低 OPA548的散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San,

    是的,OPA548的单位增益稳定,应保持稳定,从而推动电阻负载 Kai 对 功耗的评估,这是一个令人担忧的问题,因为正如他得出的结论,这种情况非常严重,而且一定会发生热关闭。  

     数据表第10.1.1节介绍了 OPA548安全操作区(SOA)信息。 图40 显示了 SOA 性能。 例如,TC = 125°C 曲线表明,对于3安培输出,电源电压(Vs)和输出电压(Vo)之间的最大差应保持在大约3 V。因此,如果预期输出电压为 Vo = IO x RL =(3A) (0.25欧姆)= 0.75 V,然后应用 3 V 的 Vs - Vo 差值,最大正极电源为+3.75 V。这低于 OPA548 +/-4 V 的最小电源要求。 如果 vs 值更高,则功率消耗会增加,而 OPA548进入热关机的可能性会增加。

    如果 TC 可以保持在85°C 或更低位置,Vs - Vo 差值可以根据 SOA 曲线的指示增加。 因此, 如果您要使用 OPA548为0.25欧姆负载提供连续的3安培输出,则需要良好的热规划和管理。

    此致,托马斯

    精度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 我会就您的答案向他们提供反馈。
    TEC 将由 DRV8412驱动,温度将被控制。

    此致,
    Hiroshi