This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:无法更新我的 USB2ANY 上的固件

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076361/usb2any-unable-to-update-the-firmware-on-my-usb2any

部件号:USB2ANY
线程中讨论的其他部件:LMX2592EVM

与 LMX2592EVM 连接时,无法更新 USB2ANY 上的固件。 我已经按照下面论坛中提供的说明操作,但我仍然无法打开 TIC,而不会崩溃或连接到包装盒中的 USB2ANI。 以下帖子声称 USB2ANY 已损坏, 必须更换。

e2e.ti.com/.../usb2any-firmware-update-fails---how-to-fix-it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    您能更具体地描述发生了什么吗? 您说集成电路专业版崩溃,这听起来很不寻常。 从集成电路专业版获取 USB2ANY 更新可能会出现问题,这可能是集成电路专业版安装程序问题,也可能通过 USB2ANY SDK 中提供的默认固件加载器工具得到解决。 这是我们 在向 EVM 分发之前用于刷新 USB2ANY 的工具。

    USB2ANY SDK 链接位于 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799340/usb2any-usb2any-use-usb2any-dll-in-own-software-gui-project

    查看您是否可以使用上面链接中 SDK 附带的 USB2ANY 固件加载程序将2.7.0.0正确地装入 USB2ANY。 安装 SDK 后,在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2ANY Explorer\bin\中应该有一个固件加载程序二进制文件。 默认情况下,上述文件应带有2.7.0.0固件。

    如果这不起作用,我将同意 USB2ANY 损坏,需要更换。 如果确实可以,请考虑重新下载 TIC Pro 安装程序-也许您的安装已被损坏? 作为参考,安装程序可执行文件的 MD5为 641c1b0587af8198a75816cf56fb26ba。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    我能够使用 SDK 成功地对 USB2ANY 进行编程。 我现在可以启动 TIC,USB2ANY 设备现在已连接。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯