This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:偏移电压与共模电压

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075302/opa348-offset-voltage-vs-common-mode-voltage

部件号:OPA348
“线程:TINA-TI”中讨论的其它部件

你好

我想知道共模电压如何影响结果。

我使用非反转输入电路。 因此,共模电压可以被视为输入电压。 电源电压为3.3V。 该信号是一个具有1.5V 偏置的50Hz 电压信号。

偏移电压是否随输入电压变化?

偏移电压是否会乘以增益?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表第7.3.2节说明了目前的情况比我所能做的更好。

    数据表的“共模抑制比”规范指出,为了获得最佳性能,输入电压应远离正极电源轨1.7 V。 因此,您的最大输入电压低于3.3V - 1.7V = 1.6V。

    如果不是这种情况,请使用分压器将共模输入电压低于此限值。 或者使用另一个 OPAMP,例如零交叉 OPAMP,该 OPAMP 具有内部充电泵,用于为输入级供电,并且不受这些输入电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯

    请帮助检查我的理解是否正确。

    如果输入信号小于1.6V,则将使用偏移。 如果高于1.6V。 它将使用另一个偏移量。

    这是正确的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    您的输出电压将为1.5V +(VIN + Vos)*增益 ;其中 VIN 将为您的50Hz

    请注意,Vos 将随1.5V + VIN 而变化。   

    如果 VIN 较小,则 Vos 的主要变化不会发生。 因此,结果将会很好。

    如果 VIN 较大,则 Vos 将发生重大变化。 但是,与大输入相比,这一变化很小。 因此,结果将会很好。

    它确实取决于50Hz 信号交流和直流在输出上的精确度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    感谢您的解释。 我现在很清楚。 是否可以通过模拟来展示它? TI pspice 模型是否包括此影响?

    你能做个模拟来告诉我不同之处。

    例如,具有16倍增益的非反转输入。 您能否表明输出信号可能与输入信号交叉1.6V 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    我可以帮助您模拟。 在运算放大器输入引脚上放置一个电压表。 该仪表将读取输入偏移电压。 验证您的模拟是否显示 Vos 变化。  这是 V2的直流扫描最容易看到的。 然后您可以导出数据并将输出与输入* 16进行比较。

    请记住,16的增益仅支持幅度为93mV 的信号。 1.5V / 16.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用用户名~“283154”url=”Ω/支持/放大器-组/放大器/f/放大 器-论坛/1075302/OPA348-偏移-电压-与共模-电压/3980030#3980030"]

    如果输入信号小于1.6V,则将使用偏移。 如果高于1.6V。 它将使用另一个偏移量。

    这是正确的吗?

    [/引用]

    是的。

    在 TINA-TI 模拟中,我在过渡地区看不到任何步骤:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa348_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器模型[07DEC2011]中的日期是什么。  2003年  3月18日,我的版本 B

    奇怪的是,在这方面,较新的国家不太准确

    我确实看到了我的转变。 然后,我将电路扩展到涵盖更多用户问题  

    Vos 与偏置扫描

    用户,

    对于增益1,输出错误与 Vos 相同。  将 R1更改为40k,理想增益更改为5,偏差更改为1.6V

    扫描 VIN -250mV 至+250mV。  输出错误为 Vos * 5 (见下文)

    e2e.ti.com/.../OPA348-Test-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron & Kai

    感谢您的支持。 非常清楚。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    我总是采用最新的 TINA-TI 参考设计来设计模型。 是的,这是[2011年12月7日]。