This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240EVM:PWM 抑制在规格中的含义

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075814/ina240evm-what-pwm-rejection-mean-in-the-spec

部件号:INA240EVM
“线程:INA240,, 测试”中讨论的其它部件

借口这一问题有点不好。  我是一名退休的系统工程师,现在他在我们当地的模范城市开发了电子“功能”。  几年前,我开发了一款使用 PWM 控制速度的模型火车控制器。  不幸的是,其中一名工作人员意外地短接了汽车驱动板并将其销毁。  我和模型城的另一名志愿者决定添加一个过流电路,但事实证明,这比我预期的要困难,因为电流是脉冲的,传统的 SENSE 放大器会准确再现脉冲。  我们看到 INA240提供了 PWM 抑制,因此我们购买了一个 EVM 来试用它。   以下是我用于对过流模块进行原型设计的电路:

我有一个双工作台 PSU,用于为 PWM 生产15 V 驱动器,为 INA240EVM 生产3.3 V 驱动器。  Gen 函数是一种廉价的爱好类型,但它似乎产生了一个干净的输出。  我将函数发生 器设置为在10 kHz 时提供2.5 V 偏移的5 V 矩形波,PWM 调制器是 MOSFET,我使用完全隔离的范围监控 INA240EVM 输出。  不幸的是,信号显示为直流电平,PWM 脉冲叠加在其上。  我希望 输出更像 数据表中图9.4中所示的信号。

我的测试电路是否存在根本错误,或者我是否误解 了 INA240的作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    事实上,可能会对设备应拒绝哪种类型的输入 PWM 产生误解。

    图片中的文本模糊,我无法很好地描述负载。 但是,如果负载的性质是电阻性的,那么负载电流以及分流电压都将是方形的。

    INA240仅拒绝 PWM 共模输入电压,但理想情况下,它应忠实传递并放大差分输入电压。 如果示波器显示的是放大版本的差动输入(即分流电压),则 INA240正在执行它应该执行的操作。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,特伦斯,

    理想的共模抑制意味着,如果两个输入都看到完全相同的信号,则输出电压为零。 这一点似乎很明显,但根本不存在,因为许多离散放大器无法将共模信号抑制到可接受的水平,这就越少了共模输入信号的频率。 另一方面,INA240显示了极好的共模抑制比,在直流时为132dB,在50kHz 时为93dB,并且在共模抑制方面表现近乎理想。 因此,对以下方面的了解很少:

    在上述模拟中,由于 R12 =0,差分输入信号被强制为零。 给 INA240的输入信号是100kHz 的真正共模方波!

    但是,当然,如果 R12是非零,差分输入信号也非零,就像在测量中一样,输出信号将显示强输出脉冲,因为 INA240正在执行它的预期操作-放大差分输入信号。

    e2e.ti.com/.../terence_5F00_ina240a3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你广和凯。 我的问题是,我没有意识到共模 PWM 信号是一个问题,因此误解了规范告诉我的内容。