This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:ths4531

Guru**** 2502525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075286/ths4531-ths4531

部件号:THS4531

尊敬的 TI-San:

 

我决定使用输出阻抗为5.2kΩ Ω 的麦克风"A",并将放大器输入的电阻设置为8.2kΩ Ω。

n ü 8.2kΩ 旨在最大程度地降低连接的笔记本电脑的电源噪音。

 

microphone,我从“ microphone”更改为“B”,所以我被允许与 E2E 讨论操作放大器外围电路的更改。

我知道8.2kΩ Ω 的麦克风放大器输入电阻是在征得 TI-San 同意后获得的。

 

microphone“B”制造商坚持将麦克风放大器的输入电阻从“8.2kΩ”更改为“82kΩ”,这是其最大的10倍。

其原理是 microphone "B"的输出阻抗为5.5kΩ Ω。

 

请告诉我们您的意见。

 

 

谢谢,

S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想与您确认列出的电路和电阻值是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    麦克风通常通过执行“电压匹配”(不知道这在英国是否是正确的术语 )连接到放大器,其中的负载电阻至少是麦克风源电阻的五倍(十倍以上)。 因此制造商可能是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San:

     

    谢谢你的回复。

     

    我想根据您的建议来确定零件常量。

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki