“线程”中讨论的其它部件: OPA2189, 测试
您好,
我想确认 OPA2182的射频喷射情况。
根据 OPA2189,注塑条件为“PRF=-10Bm”。 但是,OPA2182的数据表中没有注塑条件规范。
我认为 TI 有两种模式来确认此规范。
1,VRF = 100mV
2,PRF =-10dBm (这可以转换为 VRF=70.7mV)
我认为,可以适用上述两项中的一项。
巴西,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想确认 OPA2182的射频喷射情况。
根据 OPA2189,注塑条件为“PRF=-10Bm”。 但是,OPA2182的数据表中没有注塑条件规范。
我认为 TI 有两种模式来确认此规范。
1,VRF = 100mV
2,PRF =-10dBm (这可以转换为 VRF=70.7mV)
我认为,可以适用上述两项中的一项。
巴西,
马切达-圣,
我们将精密放大器运算放大器 EMRR 测试标准化为使用100 mVpk (-10 dBm)输入条件。 因此,OPA2182,OPA2189和我们所有其他精密运算放大器都是使用相同的振幅和频率条件进行测试的。
有关 TI EMRR 测试的更多信息,请参阅以下 TI 应用报告:
https://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf
具体见第2.1节“计算 EMIRR IN+”和相关示例1。
此致,托马斯
精密放大器应用工程
大家好,Thomas-San,
感谢你的回复。
下面是两个问题供您回答。
- 1 -
>我们将精密放大器运算放大器 EMRR 测试标准化为使用100 mVpk (-10 dBm)输入条件。
起初,我无法理解为什么100mVpk =-10dBm。
如果我的以下想法是正确的,我可以理解。
--
* dBW = dBm - 30
在上述情况下,
DBW =-10dBm - 30
DBW =-40
* dBW = 10log (W)
所以,
-40 = 10 log (W)
W = 1 x 10^-4
根据所附文档,阻抗为50欧姆。
因此可以按照公式计算电压。
* W = V^2 / R
1 x 10^-4 = V^2/50
V = 5*SQRT (2)* 10^-2 (约70.7mV)
以前,我认为上面是伏峰,但我注意到这是有效的价值。 我需要将上述值乘以 SQRT (2)。
* Vpeak = Vrms * SQRT (2)
Vpeak = 5*SQRT (2)* 10^-2 * SQRT (2)= 0.1V = 100mV
--
Q1我的上述理解是否正确?
-2-
如果我的理解是正确的,我希望您在下面确认。
*我的客户观察到 OPA2189和 ADA4522-2 (峰谱为全速50MHz)的 EMI 影响。
根据数据表,EMIRR 四舍五入50MHz 的规格相似,但输出 Vos 值的结果 是这两个值的几倍。(OPA2189比 ADA4522差)
首先,正如我在上面所说的,OPA2189的输入条件是70.7mV。 因此,输入条件与 ADI 条件不同。
我认为这种差异可能导致 OPA2189和 ADA4522-2产生电磁干扰。
但是,我再也不知道为什么从你的回答中看到了这种差异。
问题2:您能否解释为什么会发现这种差异?
(因为客户尝试在定制板上进行评估,所以 Vcc 的情况和温度条件相同)
如果 OPA2182的输入条件与 OPA2189相同,我认为使用 OPA2182也会发生同样的问题。
请提前感谢您的参与。
Nachida-San,
下面是使用在线计算器计算-10 dBm 功率级别的 dBm 到伏特。 正弦输入的电压为100 mVpk,或70.7 mVrms,这是 EMRR 测试所用的,因此您的结果与:
“更糟”是一个模糊的术语,并不能真正告诉我们在 OPA2189和竞争对手的 EMIRR 表现之间有多大差异。
OPA2189 EMIRR 显示在数据表的“典型特征”曲线中,因此无法保证每个设备都将具有与曲线生成所用设备相同的 EMIRR。 设备之间会有差异。 此外,我们还提供了一个标准化的固定装置和程序,用于描述我提供链接的信息中所概述的 EMIRR。 我不知道竞争对手使用什么来进行 EMRR 测量,因此我无法猜测 OPA2189及其产品之间的差异。
最好先在 客户应用程序中测试 OPA2182,并了解它的性能,然后再在该应用程序中判断其 EMIRR 性能。 每个应用电路都不同,其射频环境,PCB 布局,旁路供电等都与原 EMRR 测试平台不同,因此在应用中可以获得不同的结果。
此致,托马斯
精密放大器应用工程
马切达-圣,
据我所知,OPA2189和 OPA2182 EMIRR 使用相同的测试系统,固定装置和条件。 因此,您应该能够直接比较他们的 EMRR 和频率图形。 请记住,相同类型的设备之间存在 EMIRR 差异,因此其图形可能会因其而有所不同。
正如凯提到 的那样,运营放大器板载 EMRR 滤波在抑制方面有一定的局限性。 应用程序可能需要额外的外部措施来最大限度地提高 EMRR 性能。
此致,托马斯
精密放大器应用工程