This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:我们正在寻找产品线中最低输入电容(差分)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075235/lmp7721-we-are-looking-for-the-lowest-input-capacitance-differential-in-your-product-line

部件号:LMP7721

偏置电流也非常低。

目标是测量感应电容器的电压,电荷的位移。

1 PA 偏置电流或更低

Cin 1 pF 差速器

噪音非常低

我们希望使用这种方法来减少 Cin

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600269/opa659-how-to-reduce-the-input-capacitances-via-power-supply-bootstrapping

并希望就中子化回路提出建议。

目标是<100股股至法拉

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    共模输入电容不起任何作用? 您能否展示您的应用原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要超低的 Cin 差分电容 bc 探针 C 为~100pF

    因此,Cin dif 需要通过中和<500 FF 来实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    嗯,我不明白你在说什么。 在以上示意图中,由于反馈环路的操作,OPAMP 的输入电位与+input 电位相同。 因此,差分电容根本不会充电,因此不会抑制输入信号?

    另一方面,共模输入阻抗则起着更相关的作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../john_5F00_lmp7721.TSC