This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:OPA810的布局问题

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075088/opa810-layout-question-for-opa810

部件号:OPA810

您好,

问题:  

1)我是否应该从上至下各层拆除 OPA810下的所有接地,包括内部接地平面?

2)如何连接前端电阻器/电容器接地? 它应该通过顶层接地连接吗?  或者我应该拆除顶层接地并使用 VIA 进入内层接地平面图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小强

    数据表的第11.2节显示了推荐的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小强,

    1. 对于高速布局,建议卸下设备输出和输入周围的内板。 开口可以位于 IN+,IN-和 OUT 下方,与此引脚相连的部件如图11.1所示,Kai 一节中已指出。  

    1. 最好通过地面。 如果不可能,则可以将其连接到顶层接地。 顶层地面应在整个板上散布到内部地面。  

    谢谢你,

    Sima