This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC274B:OPAMP 输入过压条件,芯片可靠性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC274B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075224/tlc274b-opamp-input-over-voltage-condition-chip-reliability

部件号:TLC274B

嗨,使用 TLC274B 用于 PWM 放大器将功率放大器驱动到电磁阀。 获得收益

设置为在上滑轨上饱和。 结果是两个阶段的电压过高

在非反相输入上,电压超过 Vcc -1.5V (Vcc = 12V)。 在数据表中,应用程序

信息,输入特性(第31页):它表示输入电压不应超过

VCC-1V @ 25°C。 在输入引脚处测量最大11.2 V。 我的问题是关于

TLC274B 芯片的可靠性。 数据表指出这“可能”导致芯片  

故障。 我们在大约18,000个单元中有一个芯片发生故障。 你能讨论一下  

请更深入地影响芯片可靠性。谢谢 Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    通过“故障”相位反转,线性和速度会下降。 离开共模输入电压范围还可能意味着 OPAMP 通过进入输入和/或输出饱和而停止正常工作或完全停止工作。

    防止所有这一切的最简单方法是通过合适的电阻分压器将输入电压推回到指定的共模输入电压范围。 这种方法是几十年前的标准程序,当时根本无法获得轨对轨运算放大器。

    参考输入电压,只有当您违反绝对最大额定值时,才会发生损坏。