This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:电路中有四路或门时运算放大器输出不一致

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM358B, LM358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074776/lm358-inconsistent-op-amp-outputs-with-quad-or-gate-in-circuit

部件号:LM358
“线程”中讨论的其它部件:测试,,,,

我有100个 LM358P 运算放大器,这些运算放大器为我提供了不同的结果,其中一个或两个输出要么翻转,要么不是正参考电压。  运算放大器将通过两个输出上负切换为正切换的基本测试,反之亦然。  当添加了用于 LED 控制的 HCF4030B 双输入四路或门时,结果完全不同。  这些运算放大器的容差似乎不同。  在100件中,11件按预期工作,在调整电位计时将负输出更改为正输出。  其余各不相同。  有些信道1和2都保持负极,有些仅信道1,有些仅信道2。  所有100运算放大器都在同一电路板上进行了测试,并添加了一个插座。  

TI LM358数据表似乎主要涵盖 A 或 B 版本,而不是 P 版本。  我是否应该考虑不同的模型来实现更一致的输出?

该电路工作正常,使用时间超过10年,用于在24V 直流系统中显示电池状态。  手工绘制的原理图仅包括受影响的部分。 董事会曾经是手工建造的,现在外包给 KimCo。  新主板出现相同类型的故障,更换运算放大器的工作机会为15%。

e2e.ti.com/.../LM358P-board.pdfe2e.ti.com/.../1145.lm358.pdfe2e.ti.com/.../HCF4030B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    我看到您的针脚2和6被拉至供电电压。  LM358不是轨对轨输入设备。 因此,输出将是不可靠的;如果两个输入都高于共模范围,输出可能是高或低。

    解决方案是将针脚2和6上的电压降低到至少比电源电压低2V。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B+来自24V 直流额定电源,通过10k 电位器和一些其他电阻器传递到引脚3和5。  LM358P 的引脚2和6由 L7815ACV 电压调节器提供固定的15Vdc 电压。  一些电解和陶瓷电容器在调节器的输入和输出处发出噪音。 然后,微调电位计允许运算放大器切换输出,以触发红色,黄色或绿色 LED。 当两个运算放大器输出均为 Vcc+(PIN8)时,指示灯为绿色;当两个运算放大器输出均为 Vcc-(引脚4)时,指示灯为红色。  现在,我看到这些运算放大器无法与输出上安装的 OR 门一致工作。   这条线路工作了10多年。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克

    “安装或门”后,或门的安装有什么新的东西?

     您可以通过不安装 R5和 R6来节省一些资金,因为 它们不做任何事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有设计电路,但我也不打算改变它!  我只是在寻找有关 TI LM358P 为何不能给我提供一致结果的本质的答案。  我最初的帖子是问我是否应该尝试不同的运算放大器 LM358,LM358A,LM358B 等,以获得更一致的结果。  在我最近购买的100个新型 LM358P 运算放大器中,有11个可以根据需要在该板上工作,其他89个运算放大器在 IN1+和 IN2+接近或超过 IN1-电压时不会使一个或两个输出正极。  

    阴道柱还提到,运算放大器上的非常基本的测试确实显示出输出会如您所期望的那样发生变化。 当使用 HCF4030B 四路或门将运算放大器安装到主板中时,LM358P 输出无法变为正极。  OR 门不是此电路的新添加项。  正如我所说的,这条线路一直在工作,并且一直在使用,已有十多年了。  电路中或门的用途是在任何给定时间将 LED 输出限制为仅一个 LED。  作为简单的电池电量监测器,或门和运算放大器必须协同工作,以显示绿色,黄色或红色 LED。  对于此24伏电路,任何21伏或以上电压的蓄电池电压均为绿色。 20-21伏之间的电压为黄色。 任何低于20伏的电压都会亮起红色 LED 指示灯,以建议何时为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    LM358P 数据表第9.3.3节回答了您的问题:

    正如 Ron 所述,电路似乎严重违反了 LM358P 的共模输入电压范围规范。 很难相信这条线路已经正常运行了10多年。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克

    凯的观点是有效的。 当两个输入电压都超过公共模式时,输入阶段将被切断。 这意味着没有电流,断路,就像输入晶体管被剥离一样。

    随着输入晶体管消失,其余运算放大器仍有大量增益,但没有输入信号。 大多数运算放大器设计都是平衡的。 这意味着组件中的随机不匹配将以某种方式提示平衡。 因此,任何样本运算放大器的输出都可能是低的或高的。 通常不会基于剩余的不平衡而进行50/50的分割。 新设备的溢出率为10%,90%,不适合您。

    十年前,LM358P 的设计从撕裂的输入到输出都非常不平衡。 结果与您的观点一致。 新型 LM358设计在正确或错误使用时具有更好的平衡性。 余额不是此申请的朋友。

    如果存在长期电压,请将输入电压低于13V。

    就 PDIP 而言,短期内只有 LM158JG (陶瓷 DIP),每个值7美元。 否则,请尝试其他仍使用旧的非常不平衡设计的制造商。 有了这些,他们可能都能工作,或者没有人能工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关将输入电压更改为运算放大器以实现共模范围的信息。 这将是监管机构的一个简单变化。  除非我错过了这些信息,否则我认为德州仪器(TI)的数据表缺少特定于 LM358P 的电气详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克

    数据表第12页包含 LM358的数据。  没有提到 P,因为这是包代码。

    运算放大器电路的建议更改