This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620EVM:评估板有多大?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074791/ina1620evm-how-big-is-the-eval-board

部件号:INA1620EVM

 文档中的任何内容都不能说明主板的尺寸。 任何地方都没有提到。 它有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰弗里

    我将研究设计文件以了解该主板有多大,并在星期一回答。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

    借助3.5毫米的 J5节距,您可以从 EVM“用户指南”的图13中推断出来。 我获得55.2mm x 62.8mm 的容差约为+/-2%。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰弗里  

    凯的数字非常接近。 以下是需要验证尺寸的图像。 2200mil = 55.88毫米, 2500 mil = 63.5mm  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通