This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:负载变化时的电流

Guru**** 2930680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075182/ina286-current-at-varying-load

部件号:INA286

您好,

你好。  静态电流提供无负载条件下消耗的电流。 客户想要计算不同负载下消耗的电流。 您能否提供有关如何执行此操作的详细信息? 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    这通常是 IQ 加上负载电流。   如果电阻器分流器也在使用,则可能需要增加电流。  输入信号通常也会拉25µA Ω,但如果没有连接到电流,则它们担心这一点可能无关紧要。

    请勿使用数据表中所示的 VCM 和电源电压改变 IQ。  请告诉我您还需要什么其他澄清。