This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:模拟问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074955/ina828-simulation-issue

部件号:INA828

您好,

客户使用 Ina828并遇到单个耗材问题,请参阅下面的详细信息。


“单电源:4.5 V 至36 V

我为 vs 增加5V vs +,0V

信号以0.8V 直流电压表示,它输出2V

您可以帮助我还是让我知道我的应用程序有什么问题? 我确实使用 TINA 进行模拟,但它却显示出同样的情况 (见附件)。 我不能在中使用单个电源

e2e.ti.com/.../2046.Doc2.docx

"

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    使用此组电源电压时,最小输入电压为1.2V:

    您需要添加负电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard-San,

    INA828仪表放大器(IA)需要更高的输入公共电压,这比 V 形电源轨高2V,请参阅下图捕获。 正如凯指出的,您需要负极电源轨才能使 IA 正常工作,或者您必须将差动输入的 VCM 提升到2V 以上。  

    由于增益= 2.5V / V 时输入差动电压高达0.8V 直流,因此必须添加负电源轨。 或者,您可以为应用程序选择不同的 IA。 如果您能够提供设计要求,我们可以推荐其他选项。  

    e2e.ti.com/.../INA828-Single-Vs-02072022.TSC

    随函附上了下载模拟工程师计算器的链接,您可以使用该计算器分析 VCM 与 Vout 线性关系,如 Kai 所示。   

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您没有机载负电压电源,则可以使用开关电容器电压逆变器从正电源轨(如 LM27761, LM2776 等)生成负电压轨。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德