This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376:规格差异:OPA4376与 OPA4376-Q1

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376, OPA4376-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074873/opa4376-spec-difference-opa4376-vs-opa4376-q1

部件号:OPA4376

大家好,团队

客户指出我们数据表中的差异如下:我想仔细检查是否存在

1)信道分离的区别是打字还是真实的?  

2)我认为 Q1设备与非 Q1设备在 Die 本身相同,如果我的理解正确,那么偏置电流有多大不同?  

电气特性

OPA4376AIPW

OPA4376 AQPWRQ1

短路电流

±40mA

+30mA /-50mA

通道分离,直流(双路,四路)

0.5 mV/V

0.5µV Ω/V

输入偏置电流与温度

图1.

图2.

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    在最新的 OPA4376和 OPA4376-Q1数据表中,我找不到奇怪的左曲线。 您确定拥有最新的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    谢谢提醒,你是对的,图表似乎不是最新的,我只检查了两次,客户可能给了我一张旧的图表。

    对于通道分离规范,我猜这是一种典型,需要 TI BU 方面的验证,谢谢!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁,

    是的,0.5mV/V 的通道分离规格 是典型值。  您可以在图20中的图中确认这一点,图中显示了126dB (0.5uV/V) -请参见下文。