This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:采样率和数据划分

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR106, XTR115, XTR108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074789/xtr108-sampling-rate-and-divisions-of-data

部件号:XTR108
线程中讨论的其他部件:XTR117, XTR106, XTR115,

大家好,团队

我们的客户希望了解 XTR108,XTR117,XTR115和 XTR106的采样率和数据划分。 我检查过数据表,但没有找到这些信息。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我们的客户希望了解采样率 ...

    如果我正确理解了您在  XTR108,XTR117,XTR115和 XTR106零件中的问题,您想知道输出处的4-20mA 电流回路是否 具有通过 V-I 转换与之相关的采样率。  

    V-to-I,4-20mA 电流环路转换为100%模拟,这意味着 V-to-I 转换是连续的,输出不会数字化。 在 XTR108部分,可以通过 SPI 接口对输入传感器和电压输入进行编程。 配置和校准这些可编程功能后,这些设置不会改变,这些信息可以存储在外部 EEPROM 设备中。  就 V-to-I 4-20mA 电流环路转换而言,输出信号纯粹是模拟信号,4-20mA 信息将从输入电压测量中持续更新。

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德