This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:电流消耗估计值

Guru**** 2510935 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823, OPA4187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074680/ina823-current-consumption-estimation

部件号:INA823
“线程”中讨论的其它部件: OPA4187

大家好,团队

您能否估计总共需要多少电流 INA823,REF50xx 来放大力传感器信号和2个低通滤波器运算放大器(OPA4187)? LDO 提供的100mA 电压是否足够?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    如果不看到完整的原理图,很难说出来。 但是,由于 OPA4187,INA823和 REF50xx 的静态电流极少(每个电流小于1mA),100mA LDO 就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    感谢您的支持,我可以为您提供帮助。

    Kai 是正确的,如果没有完整的原理图来概述所有电压,我们就无法计算总电流消耗。 例如,仅在国际投资管理局的情况下, 一个常见的错误就是了解当前的消耗量。 在许多情况下,用户将设置一个3安培的 IA,并依靠数据表的静态电流规格来确定电路的电流消耗。 但情况并非如此。 IA 的总电流消耗是除静态电流(IQ)外的所有负载电流和通过负载对 Vout 的任何负载的总和。 下面是典型3安培 IA 中的所有电流图:

    电流 i1是 VOUTF1和 VOUTA2之间流经 RF1,rg 和 Rf2的电流,并通过电源返回。

    电流 i2是通过 R2和 R1流经电源的 VOUT 和 VOUTA1之间的电流。

    电流 i3是 VOUTA2和 Ref 之间流经 R3和 R4的电流,并流经电源。

    在管理电源预算时,请确保考虑所有这些电流。  我们在模拟工程师的计算器中安装了一个名为 IA 电流消耗的计算器工具:https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 

    我只是要求将 INA823添加到该工具中(这是一个较新的部分)。 应在下周初更新。