This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:未填充很烦人...但没有 BOM??

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802, BUF802RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079493/buf802rgtevm-unpopulated-is-annoying-but-no-bom

部件号:BUF802RGTEVM
“线程”中讨论的其它部件:BUF802

您好,

有关 BUF802评估板的一些事项,以及有关 BUF802芯片本身的其他事项。

  • 我是另一个认为该评估板已安装的最终用户。  我订购了评估板和 BUF802设备,但仍处于“预览”状态,即实际芯片部件号是 XBUF802IRGTR,而不是 BUF802等。 可能在当时和实际交付之间发生了变化。  说过了... 一个裸板需要150美元?
  • 现在我需要实际填充我的裸板,除了 BUF802RGTEVM 用户指南中的示意图页面之外,我没有发现任何材料明细表。  当然,我可以根据原理图中列出的值来伪造,但如果原理图中包含了设计中使用的实际零件的更多详细信息,或者(最好是)用户指南中包含了完整的材料明细表,那将会很好。  我在布局中看到了各种脚印,我相信有些是低 ESL/ESR 电容器。  我认为,在实验室周围贴上适当的部分可能很重要,而不是使用我放置在实验室周围的磨机去耦合帽。
  • 用户指南页面中的示意图和布局图像看起来像是来自阿尔图(尽管我不确定)。  我的观点是,或许曾经生成的原理图已经为所有这些原理图符号“将鼠标悬停在符号上”嵌入了数据,这与 Altium 输出 PDF 时的方式是一样的, 但是,这些页面在用户指南中输入信息时,这些信息从未包含或被删除。

至于芯片本身的问题:BUF802数据表中有几个位置,根据图表,人们可能会猜测输入 FET 的损耗将会导致封装导线,而没有其他问题。  在其它地方 (参见下文) ,排放阀连接到电路中的其它各点。  为了澄清问题,输入 FET 的漏极是否以任何方式独立于内部 V+“总线”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miles,

     感谢您提请我们注意此问题。 我们正在考虑尽快纠正这一问题。 从我们的末尾看,问题似乎是由于您所提到的预览和发布不匹配而引起的。  

     我们将为您提供一个免费的插板。 请 提供您的全名,发货地址,电话号码和电子邮件至 s-jalaleddine@ti.com。  

     查看最后一个有关排水连接的问题,并将很快返回给您。  

    谢谢你,
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miles,我是 BUF802的项目所有者,我对您在 BUF802 EVM 方面遇到的麻烦深表歉意 我们有一股已组装的 BUF802 EVM,我们 将向您发送 Sima 提到的1块 EVM 板,并确保库存在 TI.com 上得到更新,以便将来他人不会遇到您所面临的问题。

    在您的第一个时间点,该部件现已完全发布,可订购部件号 为 BUF802IRGTR。 我们将发送给您的已组装 EVM 将具有最新的部件号。

    在您的第二个问题上,我已要求我的团队在 BUF802 EVM 产品页面上尽快更新 BOM,它将很快更新。  我们还将通过电子邮件向您发送 BOM,以回复您将发送给 Sima 的电子邮件。

    在第三点,我们正在研究这一点,我同意在原理图 PDF 中看到这种功能,我们将尝试在用户指南中纳入它。 如果无法将此功能纳入用户指南 PDF 中,我们还会尝试使用此功能上传单独的 PDF。

    VS+确实是 BUF802的 JFET 的消耗,但如下面的功能方框图所示,它连接到 BUF802的其他点。 因此,为了回答您的问题,我们没有独立的 JFET 漏极点。

    如果您在使用 BUF802时有任何疑问,请随时提出,我们将尽最大努力从技术或其他方面获得您的所有答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我提出的问题和观点作出进一步澄清。
    我已通过电子邮件回复了 Sima。  我还注意到,我们实际上是在11月份购买了2台评估设备,并在该电子邮件中包含了 TI 商店确认书的副本。  希望我们能有两块填充的电路板。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意:会话脱机后关闭线程。