This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:如何决定射频,CF

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI, ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076457/opa855-how-to-decide-rf-cf

部件号:OPA855
《线程》中讨论的其他部件: TINA-TIONET4201PA

附加了互阻抗放大器电路配置,我希望您简要介绍 RF 和 CF 的作用以及如何确定其值。

・在输入+(引脚4)上施加3.8伏电压
・Ω RF (反馈电阻)
已识别此电阻用于设置放大器的增益(dB)。
・CF (反馈电容器)
此容量是为了防止使用正常工作的放大器时发生振荡。
已确认反馈电压的相位已调整。
在此电路中,是否用于设置截止频率?
cf <= 1 /(2π・RF・FC)

下面的应用说明也适用于 OPA855电路,您可以使用吗?

模拟工程师的电路:放大器
JAJA549A–2018年2月–2019年1月修订
(第2页)

该值的微调是由于 PCB 布局的影响。
由于寄生电容等的影响
我认为我会在观察波形的同时通过检查实际机器上的操作来调整波形,但我正在咨询,因为我想做一些桌面计算。

我们将等待答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,吉希都,

    您需要执行相位稳定性分析,如下图所示,例如:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064558/opa855-output-oscillates

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单的答案是反馈杆可用于调整第二个订单回复的 Q。 这大约是,但第二次序 Fo 由噪声甘和设备 GBP 中的1/(RFCs)零设置-它们的几何平均值是 Fo, 例如,如果您将反馈杆设为0.707 Fo,您将获得近似的 Butterworth 闭环  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯·桑

    感谢你的回复。
    我确认您的联系内容。
    顺便提一下,同一内容是否可以参考以下材料?

    www.tij.co.jp/.../jaja098.pdf

    约希托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔·桑

    感谢你的回复。

    我仍然不明白,因为缺乏研究。

    作为相关材料,

    是否可以使用以下内容?

    www.tij.co.jp/.../jaja098.pdf

    约希托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,吉希都,

    是的,这些公式可以用作起点。 但为了进行微调,我进行了一次 TINA-TI 模拟。

    您能否详细了解您的应用程序? 您的探测器电容是多少? 您的跨阻抗(增益)是什么? 您的-3dB 带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯·桑

    感谢你的回复。

    >是的,这些公式可以作为起点。 但为了进行微调,我进行了一次 TINA-TI 模拟。

    ⇒我已安装 TINA-TI。

    >您能否详细了解您的应用程序? 您的探测器电容是多少? 您的跨阻抗(增益)是什么? 您的-3dB 带宽是多少?


    关于应用程序:
    ・数据接收器
    ・APD 用于光接收元件
    ・APD 电容为2pF
    要接收的数据是大约300到625 MHz 的 DDR 数据。
    理想的增益是可以满足上述带宽的最大值。

    由于技术规格的原因,
    -来自 APD 的输入电流发生变化。
    ・接收到的频率发生变化。

    它应该放大,带宽最高为625MHz。
    目前,我认识到可以获得的最大放大率是12倍左右。
    正确吗?

    高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,吉希都,

    您是否考虑过使用光纤网络 IC?

    https://www.ti.com/interface/optical-networking-ics/products.html#p1241=Transimpedance%20and%20limiting%20amplifier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯·桑

    感谢你的回复。

    当然有。
    我调查了 IC 接收光纤的情况,包括其他公司制造的光纤。

    最理想的 IC 如下。

    www.ti.com/.../ONET8551T

    但我没有想要的软件包。
    光纤接收电路
    由于微型化,它很可能安装在 SFP 模块或 APD 主体上的晶片上。

    但是,我们开发的产品是独特的。

    因此,我决定将 OPA855和 ONET4201PA 相结合。

    关于 OPA855,建议的应用程序有所不同,但我在这个论坛上与另一个人确认,它也可以支持我想要的应用程序。

    这就是我们选择 IC 的方式。

    高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种源 C 的目标是略高于1GHz 的闭环,我发现的射频为316ohm,  

    然后输入625MHz +/-0.316mA 的输入,我会得到这种正弦波浪,因为这 是一个非常快的信号-如果您需要更多的增益,请按照这个阶段使用另一个 OPA855作为增益块,  

    e2e.ti.com/.../OPA855-1.8GHz-BW-Zt.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔·桑

    感谢你的回复。
    >这种来源 C 的目标是略高于1GHz 的闭环,我发现的射频为316ohm,

    ⇒执行此模拟的工具是
    是 TINA-TI?

    我准备的原型电路如下。


    连接与模拟电路不同,
    您是否需要担心寻找射频和 CF?

    作为316Ω 的一种方法
    在大约1 GHz 的频带中,可保持大约50 dB 增益的射频,
    您在检查模拟波形时输入了吗?

    关于 CF = 670fF
    您是如何计算此值的?
    它与我的计算值有一些不同。

    如果 RF = 316Ω,
    从以下数据表 P2中的公式中选择

    jaja098.pdf (tij.co.jp)

    CF =√2pF /π×8GHz×316Ω= 502 FF

    >然后输入625MHz +/- 0.316mA 的输入,我得到这种正弦波浪,因为这是一个非常快的信号-如果你需要更多的增益,请按照这个阶段使用另一个 OPA855作为增益块,

    ⇒如果输入电流为0.316mA 或更高,则可以保持此质量。
    您能识别它吗?

    ONET4201PA 的输出信号为差分 CML 输入。
    它具有要输出的电路配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

     感谢您在 TIA (互阻抗放大器)上寻找源材料!

     此快速分步博客在以下计算中非常有用:

    1. 第1部分:我需要什么运算放大器带宽(互阻抗放大器)
    2. 第2部分:我需要什么运算放大器带宽(互阻抗放大器)
    3. 第3部分:我需要什么运算放大器带宽(互阻抗放大器)

     此外, 我们还在该线程提供了一个 TIA 计算器 ,该计算器将在 Butterworth Response Q= 0.7中计算放大器的反馈电容和带宽或增益带宽,这将为您提供频率响应的最大平坦带,相距为65度。  

     CF 有不同的估计值,但上面的计算器应能保证放大器的稳定性。 如果需要更多带宽,则可以降低 CF,这将导致频率响应出现峰值,这将降低相距,但会增加闭环带宽。  

     迈克尔在上面使用了 TINA-TI。 使用 Michael 的电路,您可以增加带宽,使其达到625MHz 的要求是否正确? 但是,是的,你是正确的,你需要第二个增益阶段。 设计需要什么输入电流范围和输出电压范围?  

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

     他们是否还有其他问题或疑虑可以澄清?

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛马·桑

    我通过介绍的内容传递了这些数据。

    但是,评估尚未完成,而且由于我们在另一个方面处理这个问题,答复被推迟。 打扰一下。

    如果您遇到另一个 TIA 模块问题,我们将以单独的线程讨论。

    感谢您的善意。 非常感谢。

    高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San,

     感谢您的更新!  

    此致,

    Sima