This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:阻抗异常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079979/ths4541-impedance-abnormally

部件号:THS4541
“线程: 测试ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户的 THS4541IRGTR 工作异常。 这种现象是,FB+引脚和输出+引脚之间的阻抗显著增加。 在正常情况下,当电源关闭时,两个引脚之间的阻抗为8Ω Ω,故障芯片的阻抗增加到数十 kΩ Ω。 您以前是否经历过类似的故障? 这种芯片在什么情况下损坏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    我不认为 THS4541引脚之间的阻抗测量会有什么用处。 当电源关闭时,在 THS4541的引脚之间连接一个欧姆表,只会强制内部电路偏置,在正常操作下不会有偏置。 如果欧姆表将过高的测量电流驱动到芯片中,您甚至可以通过这种酷刑破坏 THS4541。

    找出芯片是否正常的最佳方法是使用全新的 THS4541并再次检查。 另一方面,用欧姆表测量阻抗并不有用。

    违反绝对最高评级时,THS4541将被销毁。 因此,查看原理图并了解电路的使用情况将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amelie 和 Kai,

     我同意一个原理图非常有用,测试 内部损坏的另一种方法是参照 VS--测量放大器的每个引脚的阻抗。 正如凯所说,违反设备的 ABS 最高额定值将破坏设备,最常见  的情况是,输入电流或差分输入电压设置过高,这将破坏内部 ESD 二极管,并在导轨之间造成短路。

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Amelie,您好!

     Sam Burnet 将对话脱机。

    谢谢你,
    Sima