“线程: 测试, ABS”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户的 THS4541IRGTR 工作异常。 这种现象是,FB+引脚和输出+引脚之间的阻抗显著增加。 在正常情况下,当电源关闭时,两个引脚之间的阻抗为8Ω Ω,故障芯片的阻抗增加到数十 kΩ Ω。 您以前是否经历过类似的故障? 这种芯片在什么情况下损坏了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户的 THS4541IRGTR 工作异常。 这种现象是,FB+引脚和输出+引脚之间的阻抗显著增加。 在正常情况下,当电源关闭时,两个引脚之间的阻抗为8Ω Ω,故障芯片的阻抗增加到数十 kΩ Ω。 您以前是否经历过类似的故障? 这种芯片在什么情况下损坏了?
您好,Amelie,
我不认为 THS4541引脚之间的阻抗测量会有什么用处。 当电源关闭时,在 THS4541的引脚之间连接一个欧姆表,只会强制内部电路偏置,在正常操作下不会有偏置。 如果欧姆表将过高的测量电流驱动到芯片中,您甚至可以通过这种酷刑破坏 THS4541。
找出芯片是否正常的最佳方法是使用全新的 THS4541并再次检查。 另一方面,用欧姆表测量阻抗并不有用。
违反绝对最高评级时,THS4541将被销毁。 因此,查看原理图并了解电路的使用情况将会有所帮助。
凯