This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7001:规格要求18 db 增益

Guru**** 2809565 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076714/ths7001-specification-require-of-18-db-gain

部件号:THS7001
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你(们)好

 我对 THS7001芯片有问题和疑问。 我的规格是18 dB 的增益。 下面是我用于参考的测试设置。 当我测试并测量时,增益约为2 dB,这不符合要求。 我在这里附加了我已设置和测试的测试设置。

增益=Vout / Vin

理论上

已给出测试设置

输入-1.8V (方波)

振幅-0.45v

频率-392khz

G0=G1=G2=+5V

测量结果

那么,你能帮我解决问题吗? 我 的设置是否错误? 请更正

我的要求只是增益18dB (ths7001)

所以我只使用了 PGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杜尔加,

    您对 SD 针脚做了什么?

    e2e.ti.com/.../durga_5F00_ths7001.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 SHDN 引脚吗? 我已经离开了。 我没有使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杜尔加,

    您可能需要在 PGA 输出端直接添加隔离电阻器。 电容负载过高可能会侵蚀相位边界并导致振荡。 尝试50...100R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会再次测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杜加,

     不幸的是,数据表中这一点并不明显,但即使您不使用前置放大器,您也必须为前置放大器供电。 有关此线程的详细信息,请参见。 注意: PGA 最小电源电压必须小于或等于前置电源电压。

     此外,是否可以为断路引脚在接地上添加3.3千欧?

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,非常感谢。我会尝试这种方式的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 希望以上内容能解决这个问题。 我们 知道它是否存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我会更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杜加,

     上述建议是否有助于解决该问题?

    谢谢你,

    Sima