This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:大增益错误

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079040/ina180-large-gain-error

部件号:INA180
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户遇到 INA180A1问题。 根据数据表,输入电阻(数据表中图46的电阻值)等于20千欧,在输入上连接 RC 滤波器(R <10欧姆)不会出现问题。 在 客户应用中, 他们在输入滤波器中使用了1欧姆的电阻器,并出现了很大的增益错误。 它们测量了无反相输入和接地之间的电阻,总电阻为20.5千欧,因此无反相输入的电阻不能等于20千欧(更有可能是0.976千欧)。 这可能是导致大增益错误的原因。 该运算放大器是否以任何方式更改以消除问题?

请帮帮我。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    您能否分享原理图以帮助调试?  人们不能简单地测量电阻,因为内部有许多东西连接到这些节点,根据电源状况,您将获得不同的结果。

    增益错误是什么?  是否太高? 它们是否测量针脚的输入电压?  分流器如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我对哈维尔很有热情。 增益错误通常由分流电阻器问题引起。 由于焊片上的焊锡,分流电阻看起来更大。 4线分流电阻器可以实现这一功能。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    下面是客户的示意图。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    可以回答哈维尔的问题吗?

    [引用 userid="244392 " url="~/support/扩音器-组/放大器/f/扩音器-论坛/1079040/ina180-lar-lar-gain - error/3993380#3993380">什么是增益错误?  是否太高? 它们是否测量针脚的输入电压?  分流器是如何连接的?

    布局有助于了解分流器如何连接到负载和 INA180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    以下是客户的跟进详情:

     输入滤波器中的1欧姆电阻器的增益误差约为4.5%。  当输入上没有滤波器电阻器时,一切都正常。

    ——他们没有尝试测量电压。

    分流电阻器通过金针连接-我已将电路板设计与分流电阻器连接。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的提醒。  

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    这是奇怪的,不应该发生。 我猜180印度卢比因某种原因受损。 拿一个新的 INA180,然后再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    我同意凯的说法,这是不正常的。 他们在这里使用什么测试标准来确定4.5%的增益误差? 他们是否测试了两点并与理想进行了比较? 如果是,他们测试的要点是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    我正在查看布局,但没有看到过滤器,也没有看到 从引脚和分流器中看到的 INA180是如何的,它看起来不像任何一个引脚选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    客户发现了有关大增益错误的问题。 它们在没有 电压分配器的情况下测量频率特性,该分配器通常用于主板上。 当隔离器电阻器焊接时,它们在电流测量中出现了较大错误。 他们发现分压器连接到输入滤波器中电阻器和电容器之间的其中一个电阻器,当连接断开并将分压器的电阻器直接焊接到金针时,问题消失了。

    感谢您的支持。

    此致,

    马文