This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:4-20mA 发送器。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079663/xtr117-4-20ma-transmitter

部件号:XTR117
“线程: TINA-TI测试”中讨论的其它部件

尊敬的先生/女士。

在按照数据表进行连接后测试4-20mA 电流发送器时,我无法获得输出电流的变化,但我收到了与负载电阻器串联的恒定电流。  

请提供一个包含部件值的基本测试电路。

谢谢你,  

库特什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    您能显示电路示意图吗?

    许多用户忽略了 XTR117的 IRET 引脚是浮动的,不得连接到 VLOOP 的地面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯  

    我已经连接了我曾经使用过的电路图。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    您是如何产生和接线输入电压的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    Kai 在  E2E 论坛上指出了许多有关 XTR117或双线4-20mA 发射器主题和应用的参考。  

    封装是 TINA-TI 的模拟。 输入为0-5V 直流,线性 V 至 I 转换与4-20mA 的输出电流成正比,在 R_load 为250Ω 的输出中,它将4-20mA 电流回路转换为1-5 V 输出电压(4mA * 250Ω 至20mA * 250Ω )。

    e2e.ti.com/.../XTR117-0_2D00_5V-4_2D00_20mA-02232022.TSC

    如果您需要更多助理,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,雷蒙德,

    我在自己的一侧尝试了相同的电路。但4-20mA 发送器的结果不令人满意。
    所有值的使用与您发送的值相似,但我仍在获得稳定的输出电流,即7.12mA。
    此外,正如您所示,VREG 和 V_i2V 的测试点应该分别获得6.1V 和1V,这两个点的测试点都将获得24V 电压。  
    此外,即使 VIN 从5V 更改为任何其他值,电流输出也没有变化。   

    我还模拟了您共享的电路,模拟器上的电路工作正常,但硬件上无法工作。
    如有更改或添加,请提出建议。


    谢谢你。

    此致,

    库特赫,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    嗯,最好的办法是拿一个新鲜的 XTR117和新鲜的 TIP41C 再检查一次。 同时检查电路是否接线正确。 一些用户过去对 TIP41C 的布线不正确。

    顺便提一下,我记得,当 XTR117的去耦合上限被忽略时,有人出现了问题。 因此,请在 XTR117的引脚7和引脚4之间添加一个10nF 盖,如数据表图1所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    在 VREG 和 V_i2V 时,我应该分别获得6.1V 和1V ...

    请获取新的 XTR117并替换现有的 XTR117。 VREG 节点应达到5V 直流。 请从电源电压为7.5-10V 直流,而不是24V 直流开始。 一旦工作正常,您就可以启动输入电压。 XTR117的内部调节器必须在5V 直流时工作。  

    (模拟必须在所有连接中使用 V1 = 10V 直流或更高)。  

    如果在设置为31.25k 后断开输入,则应获得4mA 恒定电流输出。 电路的内部电流增益为100,其中40uA*100 =4mA 应从输出输出输出输出输出输出输出输出输出输出输出或引脚4输出。  

    请参阅下图,从输入中卸下电源将更容易,而不是断开输入连接。  

    以下内容非常重要。 VIN 是输入电源,0-5V 直流电源必须是浮动电源。  0-5V 输入电压源必须根据引脚3或 IRET 节点进行测量。 如果 VIN 被引用到地面上,这将不起作用。 模拟时,接地位于 Vloop 电源侧,在本例中为8Vdc。  

     

    模拟电流增加到120uA (40uA + 80uA),电流增益为100,引脚3应输出12mA。  

    请尝试一下,看看它现在是否更好。  

    以下是两个4-20mA 应用注释和工作台测试结果(如果您感兴趣)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1645717525310&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/slau526/slau526.pdf?ts=1645717708377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    我也用新的 IC 和新晶体管来尝试过这条电路。

    目前,我正在用 Rset =33千欧和 Ros 作为127千欧测试电路。

    负载250欧姆

    我获得了以下结果。

    (未连接输入的结果。)

    1.Vreg = 6.17 V 直流

    2.V_i2v = 1.01V 直流

    3.I_SUM= 900uA

    4.导出= 6.31mA

    每当我连接输入,即0-5 Vdc 时,VREG 和 V_i2v 的值就会发生变化,输出电流也不会发生变化。  

    此外,当我更改输入0-5 Vdc 时,输出电流没有变化。

    请告诉解决方案以克服这一问题。  

    谢谢你。

    此致,

    库特什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    XTR117是一款非常好且稳定的芯片。 您的设置必须出现严重错误。 因此,请发布完整的示意图,布局和设置照片。

    你是否添加了我要求你使用的10nF 保护帽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    正如凯所指出的,设置中的某些内容出错。 除了发布完整的原理图和设置照片和/或布局外,我还希望您执行以下操作。

    请确保 Ros = 125kΩ 和 Rset = 31.25kΩ。 如果您没有这些电阻,请找到其中的两个,分别是250kΩ 和62.5kΩ,并将这些电阻器并联以组成这些值。 或者,您可以串联两个电阻器并组成这些值。  

    设置1:

    1. 无输入电压输入电压输入电压 Vin =0,或输入 电压短路或断开电压输入电压输入。  

    2。 VP = 6.1V 直流,V_i2V = 250Ω Ω 负载时1.0V,其中输出= 1.0V/250Ω= 4.0mA。

    125kΩ 总和= 5V/m Ω= 40uA,其中 IRET 引脚或引脚3的读数应约为1.1V 直流。  

    设置2:

    1, 输入电压输入电压 Vin = 1.57V 直流,带有全新干电池(AA,AAA 或其他),输入为浮动。  

    (注:并非所有全新干电池都将读取1.57V 直流,但这并不重要,我只是想了解 VIN 数字中的数据,请记录电池的 VIN 值)。  

    2。 250Ω 250Ω= 7.48V 直流,V_i2V = 2.26V (负载大于 Ω),其中输出= 2.26V/m Ω= 9.04mA (近似值)。  

    3.I_SUM = 40uA + 50.24uA = 90.2uA,其中 IRET 引脚读数应约为2.48V 直流。  

    请告诉我您在设置中测量的结果。 您提供的数据可能会与不同的输入条件相混合。 我无法正确中断。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai 和 Raymond。

    最后,我的问题已经解决,我现在获得了合适的输出。

    实际故障是我的万用表给出了错误的电流读数。

    设备显示了正确的电压值,但提供了绝对不相关的电流值,这导致了一个重大问题。
    感谢您的帮助和支持。  

    谢谢你。

    此致,  

    库特什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库特什,

    很高兴听到这不是 XTR117