This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:使用 LM211形成滞后比较器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079978/lm211-use-lm211-to-form-a-hysteresis-comparator

部件号:LM211

我们希望使用 LM211来形成滞后比较器

输入端子连接至反相端子“In -”,参考电压连接至相位端子“In +”。 当输入电压从负向正时,输出电压过高。 此时,参考电压为 UCC * R441 /(R441 + r442)。 当输入电压超过参考电压时,输出电压过低。 此时,参考电压变为 UEE * R441 /(R441 + r442)以形成滞后比较。

我们想知道这项计划的可行性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,小老挝人,

    不幸的是,我无法阅读该示意图。 你可以再发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老挝语,

    LM211采用开路集电极配置,需要一个达到逻辑“高”电压的上拉电阻器。

    您是否正在尝试创建锁扣?您最终要做什么?

    1G 电阻器过大。 它永远不会看到变化。

    VSS 和 Vn30电压是多少? 这是否是一种分裂的供应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaian,

    一段时间以来,我们一直没有听到您的反馈。 我现在将结束这条线程。 如果您还有其他问题,请在此主题中回答或创建一个新主题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束