This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE030:仅使用 Rx 路径:如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079498/afe030-rx-only-path-used-what-to-do-with-unused-pins

部件号:AFE030

团队,

请回答以下问题。
如果不对 PA_VS1/PA_VS2供电是可以接受的,您是否也可以确认仅 RX 用例?

由于我们在第一步中只需要 RX 路径,因此出现了一些问题:
-如果 TX 路径省略了7-24V (PA_VS1),是否需要将各种 TX 输入(如 TX_PGA_In,TX_F_IN(1/2))向下拉到底?
-是否可以将这些输入直接拉至 GND,或者是否需要一个下拉电阻器?
-如何处理 PA_ISET 处的电阻器,是否有任何建议?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安 伯,您好!

    -如果 TX 路径省略了7-24V (PA_VS1),是否需要将各种 TX 输入(如 TX_PGA_In,TX_F_IN(1/2))向下拉到底?

    -是否可以将这些输入直接拉至 GND,或者是否需要一个下拉电阻器?

    有两种模式可配置 Tx 路径,即 DAC 和 PWM 模式。 如果 AFE030已通电,并且 DAC 寄存器保持不变(将其保留为默认设置),则可以让这些引脚保持未连接状态。 这可能是您的方案。  

    如果它处于 DAC 模式,则 Tx_FIN1和 Tx_FIN2输入必须接地。   

    请使用以下配置,因为上述模式有点混乱。  

    这些想法是将未使用的运算放大器放置在 AFE030的线性操作区域内,其中内部运算放大器未在饱和模式下工作。 由于您根本不需要 Tx 路径,因此您可以根据数据表中指定的输入 VCM 范围将所有未使用的输入 Tx 引脚保持接地(不会违反输入 VCM 范围)。 另请将 Tx_PGA_IN = GND。  

    -如何处理 PA_ISET 处的电阻器,是否有任何建议?

    您可以将 PA_ISET 引脚连接到接地,AFE030的内部 PA 将提供最大1A 电流。 由于输入接地,请连接 PA_IN = GND,PA_OUT 应接近以 mV 表示的偏移电压,并保持 PA_OUT 未连接。 功率放大器通过反馈进行内部连接,反馈的固定增益为6.5V/V  

    我希望配置易于处理。 如果您有任何疑问,请告诉我。  

    顺便说一句,连接的链路是 AFE031EVM 模块。 它与 AFE030相同,引脚到引脚兼容,只不过它可以提供稍多的电流。 无论如何,如果您不必将电路放在一起,可能会更容易,除非您已经有电路了。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts=1645572479096&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最佳

    雷蒙德