This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:TIDA-1606上的 Sigma Delta 转换器:来自 AMC1301的网格电流测量数据问题。

Guru**** 2813675 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078355/amc1301-sigma-delta-converters-on-tida-1606-data-problems-from-the-amc1301-for-grid-current-measurement

部件号:AMC1301
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我正在使用 TIDA-1606逆变器(10 kW,双向三相三级(T 型)),并且我在测量栅极电流时遇到了来自 AMC1301西格玛-三角转换器的数据问题。

我使用直流端的电压源为逆变器提供不同的直流电压级别。 逆变器将三相电流馈入电阻负载(PWM 的正弦波信号)。 这非常有效-使用示波器观察电压和电流时没有问题。 您可以在下图中看到我的设置。




我的问题:
当我通过西格玛三角转换器观察数据时,如下图 所示,随着直流总线电压的增加,数据会定期出错。





我对团队的问题:
您是否听说过此问题,或者您是否建议如何解决此问题? 您是否有提示这一问题的原因是什么? 遗憾的是,测量故障时无法实施电流控制。

请注意 ,我正在使用 Matlab Simulink 编程。 PWM 为@50kHz,我尝试了 PWM 的不同死区,没有任何变化。

非常感谢您在这个问题上的帮助。 提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    请对此采取温和的跟进措施? 谢谢!



    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    您是否已执行范围测量以找出原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我通过示波器以及 SD 转换器(位于 SD 转换器的位置)的时钟输入和数据输出信号观察到实际电流和电压,没有发现任何问题。
    但是,如果我尝试观察 F28379d 控制器卡上的时钟输出和数据输入信号,我就会看到干扰。 但是,即使 我将探头略微放在相关引脚上方,我也会看到干扰。
    这意味着我的电压探测器中有很多电磁场耦合。 请注意,控制器卡靠近门驱动器卡。

    我关于此测量的结论是,我只是测量探测器中的 EMC 干扰,而不是 SD 转换器的数据或时钟线路上的干扰。  你同意吗?


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    是的,这听起来是合理的。

    一项良好的测试是使用这样的接地弹簧并在印刷电路板上使用此改进型探针信号接地的两个引脚进行探头。 这可以是通过地面或去耦合帽的接地端子进行的接地。 当探头的两个引脚都连接到信号接地时,在示波器中不应看到任何信号。 其他任何东西都是注入 EMI 的,是一种伪影。

    最后,您可能希望在控制器卡和驱动程序卡之间添加一些屏蔽? 一张带有铜平面并连接到正确信号接地的金属或 FR4可能会达到这个目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    对延误表示歉意。  我在主板上的不同位置测试了一些屏蔽:
    1.我用一个绝缘的接地铜基板包围了所有三个浇口驱动器
    2.我用接地的铜平面包围了控制卡

    在这两种情况下,我都看不到对控制器卡内部测量的任何影响。 为了验证铜平面是否具有普遍影响,我通过未连接的电压探头测量了辐射场,我已经看到屏蔽装置的工作方式非常明显。

    我关于这项测量的结论是,辐射场对这项测量来说不是问题。

    但 通过示波器进行进一步测量后,我发现效果显著:

    我试图测量 AMC 西格玛-三角转换器的分流电阻器的压降,但我有点粗心,因为我将我的电流范围的接地直接连接到设备的相输出。 但幸运的是,没有短路(我认为直流电源与实验室电源隔离)。

    但我看到这个问题已经解决了。 当我将示波器接地连接到装置的输出相位时,控制器板数据不再出现干扰。 现在,我有点困惑,因为我不确定如何解释这一测量。 你 有什么想法吗?

    要更好地理解,请参见随附的概述图片。




    此致,

    Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    根据 AMC1306数据表中的建议,您是否在“GND_AMC1”和“VINR_A”之间建立了连接?

    5V_1是否稳定且无噪音?