This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:TRF1208

Guru**** 2689735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079754/trf1208-trf1208

部件号:TRF1208

你(们)好 我刚刚从网页上下载了 S 参数文件,模拟时,有多个频率的 stron 谐振

只有用于图形的射频端口被添加到 S 参数文件中,电路中没有其它 cmponents。

对原因有什么想法? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ABM,

    不确定是什么导致您在增益参数中看到的“声波”。 在谐振位置的回波损耗参数中未观察到变化这一事实表明它不是来自模型,而是一种工具或设置伪影。 您可以尝试使用标准的 s 参数分析工具(如 Keysight ADS)。

    此致,

    安尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我认为问题位于 S-parameters 文件中。 我已执行以下步骤:

    1.-更改 AWR 中可用的内插方法。 结果的强劲变化似乎表明,这不是一个真正的共鸣,而是一个数学的共鸣。 3种甲氧基多是线性的,合理的和花键-8

    2.-在图中所示的确切共振处目视检查 S-param 文件。 检测到定期的更改,如下所示

       答:在第二行和第三行,第一列,谐振频率的符号发生了变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    b.-当这些更改恢复时,结果为下图:

    因此,我建议验证文件或对其进行新的测量,如果可能的话,使用更高的点数,因为即使进行了这些更改,频率也会很高,当内插方法不够灵活(近似程度很高)时,会对内插方法有一些敏感度。

    等待您的评论,并提前感谢您的支持。 此致!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ABM,

    感谢各位的领导。 模型确实存在一些问题- S21,S31,s12,s13值在扫描的某些部分逆转了它们的相位。  我们正在检查为什么会发生这种情况。 很可能是在板痕消除嵌入步骤中发生。 不管怎样,我修复了它并发送了更正的 S3P 文件。 我们将使用此新文件替换 TI.com 中的文件。  

    S21和 S31的幅度不应该显示出任何问题,因为只有相位受到影响。 广告图解没有显示任何异常。 我不知道 AWR 为什么会显示它。 不管怎样,对于新模型,AWR 也应该是可以的。

    此致,

    安尼尔

     e2e.ti.com/.../TRF1208_5F00_3P3_5F00_T25_5F00_s_5F00_params_5F00_NEW.s3p