This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:增益

Guru**** 2987890 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L11, THS4552, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079259/ths4551-gain

部件号:THS4551
线程中讨论的其他部件: ADS127L11, THS4552, TINA-TI

大家好,团队

我们的客户希望了解有关将 THS4551与 ADS127L11连接的更多信息。 根据我们的客户,

在 DS 中的下图之后,我想知道 AOP THS4551的增益范围:
请参阅图片"开环增益"



在20 kHz 时,我的增益大约为80 dB ->,因此增益为10^80/20 = 10,000。
那么,如果我使用这种连接,我可以获得大约10,000的收益吗?

请参阅图片“衰减器应用程序”


当然,这个总成在衰减器中,但如果我修改 RF1和 Rg1,我将获得正确的放大器系数。 例如,如果我需要放大器系数1500,那么 RF1 =15k,而 Rg1 =1k,对吗? 感谢你的帮助。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常奇怪的问题,你不能运行 FDA 开放循环并获得 AOL 增益,你想要什么增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

     我相信客户可能正在寻找放大器的增益带宽产品,放大器的开环增益超过0dB。 对于 THS4551,数据表中将其指定为135MHz。 以下是对真正英镑的更详细解释和估计的链接。

     可以修改正确的射频和 RG 以改变 FDA 的增益。 反馈路径(RF1,RF2和 RG1,RG2)应对称,以获得最佳 CMRR 性能。  客户是否正在寻找15V/V 的增益? 它们的频率范围是多少?  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔和西玛,您好!

    感谢您对本次咨询的回应。 根据我们的客户,

    迈克尔:“这是一个非常奇怪的问题,你不能运行 FDA 开放循环并获得 AOL 增益,你想要什么增益?”

    客户:在攻击 ADC 输入之前,我只需要知道使用 AOP 时的频带增益功能。

    Sima:"客户是否正在寻找15V/V 的增益? 它们的频率范围是多少?”

    客户:根据我之前的回答,我在高达20 kHz 的频率范围内工作,对称电源输入+2.5V 和-2.5V。
    请参阅此图中的“衰减器应用程序”。

    这只是一个例子,但在现实中,我使用同一个组件,但作为放大器,而不是衰减器,因为来自水电话的信号非常弱。 因此,我想知道我可以为20 kHz 频率设定的最大放大系数(增益)是多少。  您是否理解我正试图确切了解的内容?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    是的,20kHz 时 THS4552的最大增益约为80dB。 但是,为了获得良好的信号完整性(低增益误差,低热增益漂移,低失真,低输出阻抗等),您需要一些线性增益保留,例如最小20dB,更好的30dB 或更高。 您需要多少精确度以及由此带来的增益储备取决于您的应用。 因此,20kHz 时的最大增益大约为50...60dB。

    但请注意,只有在信号带宽严格限制为20kHz 的情况下,所有这些都是有效的。 如果不是这种情况,您还需要为更高频率保留这一增益,否则可能会受到互调失真的影响。 然后,进一步降低 THS4552的增益是有意义的。  

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的参与。 只想检查您是否与  THS4551相关,而不是与 THS4552相关? 这些设备似乎类似,唯一的区别是封装中的放大器数量(单和双)。  

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

     这可能是指两台设备。 此外,我建议使用 TINA-TI 或 PSpice 试用他们的设计。 THS4551在 设计和开发选项卡下提供了许多数据作为模拟示例。 他们可以将这些文件视为基础,并增加增益,正如凯所说,最高可达50-60dB:TINA-TI 增益5,单一至不同,简体图72或具有过滤功能:  TINA-TI 的5个单增益为10MHz 贝塞尔图93, TINA-TI 的增益为0.2100kHz Butterworth MFB 过滤器图87。

    谢谢你,
    Sima