This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:并联2个电流感应运算放大器

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, INA826, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078839/opa2189-paralleling-2-current-sensing-opamps

部件号:OPA2189
“线程”中讨论的其它部件: INA826TLV3502

大家好,团队

我的客户正在调查 OCP (过电流保护)功能的高精度电流感应解决方案, OPA 的输出错误需要 <2.4%(我认为 OPA2189可能合适), 此电路必须处理单个故障条件(当一个 OPA 发生故障时),因此客户想知道两个 OPA 的并联输出是否适用。 谢谢,请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,  

    感应差动电流的准确方法是使用仪表放大器。 请告诉我们电流水平以及电流感应是在高电压还是低电压端。  

    关于输出误差< 2.4%,您是否意味着每个通道的测量电流/实际电流必须大于97.6%?

    您将如何处理并行输出? 是否要使用求和放大器来组合两个重复的信道?

    感应电阻器的尺寸是多少? 感测电阻器也有错误。 两个相同感应电阻器的分流电阻错误是什么?

    请向我们提供其他要求,我们可能会为该应用程序提供解决方案。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    1.测得的最高电流电平为4.2A。

    2.是的, 每个通道的测量电流/实际电流必须大于97.6%。

    3.由于客户需要解决单个故障条件,这意味着当一个 OPA 信道发生故障时,另一个 OPA 信道仍可以为系统实施 OCP 功能。 在正常条件下,系统将参考2个 OPA 通道之间测得的最高电流,并确定是否触发了 OCP 阈值。

    4.尚未确定感应电阻。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    随附的是一个建议的设计方法示例。  

    两个仪表放大器用于感应电流并将其转换为电压,然后是一个求和放大器,其中 Vout =(Vout1 +Vout2)/2。 请注意,低测量电流将在系统中造成更大的%ERROR。 您要保证<2.4%误差的最小电流是多少?  

    如果您向我提供其他详细信息,如分流电阻值,电流感应系统的 VCM,成本等,我可以根据您的要求调整模拟。  

    e2e.ti.com/.../INA818-high-side-Isense-02222022.TSC

    在正常情况下,系统将参考2个 OPA 通道之间的最高测量电流,并确定是否触发了 OCP 阈值。

    对于此测量,您可以在两个 Vsensing 输出之间放置一个比较器,然后应用程序将知道最高读数。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    电流感应是低侧,最大电压与电源电压为35V,最小 OCP 触发点为95W/2V=3.958A。 根据这些情况,您是否推荐了电流分流器值?

    根据您的建议,配置应 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,  

    根据这些情况,您是否推荐了电流分流电阻器值?

    我10mΩ Δ T 并联,额定值为0.5W 至2W,1%或更高。 电阻器耗散约为1MΩ*4.2^2 = 0.18W。

    由于这是电流感应的低端,因此最好使用电源轨。 我为您的电压为35Vdc,选择了 INA826。 INA826的成本较低,其输入过压保护高达 ±40V。  

    在电路实施的信号灯中,有许多选项,下面是一个例子,其中包括供油轨选择。  

    我正在使用我们的低成本汽车级 TLV2917-Q1运算放大器作为比较器,它应该足够快地切换为您的应用。 您也可以选择我们的 TLV3502或类似比较器,或者简单地使用通用运算放大器进行电压比较。 关于最后一个阶段,您可以实施或门或模拟的功能。  

    我确实检查了四种输入方案,它似乎在工作:

    1.两个等感应电路工作正常。  

    2. Vsens2分流器无法转换 I-V 或无法正常工作

    3. Vsens1分流器无法将 I 转换为 V,或无法正常工作

    4.两个分流器都无法将 I 转换为 V,或者无法正常工作。   

    我尚未计算出最坏的案例错误分析。 完成应用感应电路后,您可以确认这部分要求。

    随附上述 Tina 模拟。 如果您有任何疑问,请告诉我们。   

    e2e.ti.com/.../INA826-low-side-Isense-02222022.TSC

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,  

    我希望我已经回答了你的问题。  

    我要结束这个话题。 如果您有其他问题, 您仍可以重新打开该咨询,或者通过 E2E 论坛创建新的咨询。   

    最佳

    雷蒙德