This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:INA228 EVB

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077739/ina228-ina228-evb

部件号:INA228

您好,  

我有一个 INA228EVM。  

它加载了最新版本  

当我尝试使用 EVB 时,使用12V 电源,1m 欧姆并联电阻器和3.3K 负载连接至输入和输出电源

我得到的结果是不一致的。   

我能否在我们的 EVB 上从您的 FAE 或分销商那里获得演示。  

我的 VBUS 为12V,但结果 CVS 的值从1.5V 到99V 不等

e2e.ti.com/.../VSHUNT_5F00_Results_5F00_11_5F00_02_5F00_05.csv

谢谢

  杰拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载了最新固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰拉尼,

    感谢您使用 TI 论坛。  这非常奇怪... 您能否发送一张图片/图表,说明您如何将负载连接到 EVM?

    我们没有此 EVM 的视频演示,但我们有一个非常详细的用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sbou241d/sbou241d.pdf。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mitch,

    如上所述,并联电路为1m (毫里)欧姆  

    工具的设置屏幕截图。  

    谢谢

      阿西克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athiq 您好,

    感谢您发送这些数据。 问题似乎在于 EVM GND 引脚未与系统 GND 绑定。  (这通常通过绿色收割台上的 GND 来完成)。  由于 GND 连接在一起,设备没有参考点,因此 VBUS 基本上是一个浮动电压,这就是为什么您获得的数据非常错误的原因。

    此外,从您共享的 GUI 的校准部分来看,您使用的全刻度范围仅为1mV,这在设备全刻度范围中占很小的百分比。  这将使 VSHUNT 数据变得非常嘈杂和不准确。  要解决此问题,您需要使用更大的分流电阻器,以更好地利用全标度感应范围。 (或者,如果您测量的电流超过1A,则您需要将该最大值设置为1A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mitch,  

    感谢您的回复。  

    您可以使用12V 直流的-ve 作为整个系统的接地参考,并使用-ve 12VDC 线路将绿色连接器上的接地端接起来吗?

    如果我使用的是交流信号,那么接地又会怎样?  

    谢谢

      阿西克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athiq 您好,

    这可能会起作用,具体取决于您的供应情况。  如果您的±12V 电源为浮动电源,则您可以将-12V 设置为系统接地,使+12V 在接地上方有效为24V。 这也会影响功率/VBUS 计算,尽管...  如果您的±12V 电源不是浮动的,并且有一个设定的接地端,就像 EVM/CMCU 那样(通过 PC USB 电缆),那么它 在 EVM 上不起作用,因为 VBUS 不能负极。  如果您想看一个如何通过隔离实现这一目标的示例,那么您可能会对以下 TIDA:  https://www.ti.com/tool/TIDA-00313感兴趣,它为 IC 使用浮动接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mitch。  

    附件现在是新的 Excel。  

    e2e.ti.com/.../All_5F00_Results_5F00_23_5F00_02_5F00_06.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的光临,很高兴我能提供帮助!