This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220EVM:如何读取寄存器值

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220EVM, INA219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079596/ina220evm-how-to-read-register-value

部件号:INA220EVM
“线程: INA219EVM”中讨论的其它部件

大家好,

我对 INA220EVM 有疑问。 请给出建议。

(1) 能否告诉我如何阅读数据表中未列出的寄存器?  由于客户的系统要求,我想读取 F2h 寄存器的值,但它看起来 EVM 仅显示数据表中指定的五个寄存器。

(2)在 GUI 中,有一个名为"控制和测量位"的功能(USB 控件>控制和测量位)。 您能否提供有关 此功能如何工作的更多信息?

谢谢你。 (笑)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    (1)您正确,GUI 软件通常只能容纳产品的有效寄存器。 可能可以根据发行软件创建自定义版本。  如果要调查,可以在 EVM 文件夹中找到它。

    (2)此面板显示 USB 挖掘板的 GPIO,这些信号未连接到 INA219EVM。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,光

    您能否提供有关自定义版本的更多信息?

    我可以从 EVM 文件夹中找到(1) EVM 软件(sboc297)和(2) EVM 源代码(sboc298)。 我相信您参考了(2),以创建定制版本的 EVM 软件。 我不知道该如何使用多个.frm,.csv 等操作。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    是的,如果要创建自定义版本,源代码将是起点。 尽管我个人没有使用过此软件。

    我对源代码进行了一些研究,它似乎是在大约15年前与 Visual Basic 一起开发的。 我们一般不支持软件自定义,特别是此平台,特别是如果由于涉及大量资源,工作与我们的产品没有直接关系。 可能存在罕见的例外情况,但如果您想进一步跟进,请通过电子邮件联系我们并提供业务理由。 我们可以根据这些信息进行评估。

    此致,光