This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:放大器输出偏移异常

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA348, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076445/opa348-abnormal-offset-from-the-output-of-the-amplifier

部件号:OPA348
“线程: TL072”中讨论的其它部件

你好

我看到 ADC 输出存在异常偏移。

我使用非反转输入放大器放大信号。 输入信号为1.5V 偏置+ 0.00085V (峰值)正弦波,50Hz

在输出中,我看到了一个奇怪的偏移。 当信号跨接1.5V 时,偏移量似乎会发生变化。 当信号高于1.5V 时,偏移为正。 当信号小于1.5V 时,偏移为负。

但在模拟中,我看不到这一点。

您能否帮助解释为什么以及如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要启动新线程?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075302/opa348-offset-voltage-vs-common-mode-voltage

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072548/opa348-settling-time-of-opa348

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯

    谢谢! 我开始新的话题,因为我认为这是 OPA348的另一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种行为在多个设备上是否一致? 此外,您是否有一组更精细的数据,如您可以共享的示波器测量?

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不会尝试不同的方案。 偏移量的变化似乎与输入信号电平无关。 因此,如果输入信号很小,影响就更大了。 如果信号较大,则影响较小。

    我不使用示波器,因为它无法分辨微小信号。

    我在放大器之前使用了一个 R/C 来减小信号。 RC 为470000欧姆和200nf。

    信号发生器发出的 RC 前输入信号为17mV,25mV,50V。 在 RC 后,为0.5757mV,0.8466mV,1.693mV。 然后放大器获得12倍的增益。

    这些数据的峰值系数为1.5257,1.4907,1.4874。 显然,对于更大的信号,影响更小。

    附加详细数据。 参考电压为3V,具有16位 ADC。

    我需要 TI 提供建议以避免这种情况。

    提前感谢!

     

    e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Excel-Worksheet-_2800_3_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    这不一定是 OPAMP 的错误,但看起来更像是 ADC 的错误!

    顺便说一句,您可以通过范围观察输出信号。 只需在 OPA348的输出中添加一个高通滤波器,并通过第二个放大器产生足够的增益来放大交流信号:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa348_5F00_2.TSC

    图中所示的 TL072由简单的两节9V 电池供电就是一个例子。 您可以使用任何其他 OPAMP。 不要忘记隔离电阻器 R6和 R7。 这样的电池供电缓冲器在任何开发阶段都非常有用。 我建造了一个被金属外壳包围的缓冲区,这在过去帮助了我很多次。

    您能否详细了解您的应用程序? 你计划怎么做? 为什么要使用微功耗 OPAMP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    放大器将运算放大器的输入偏移误差放大12。 (R3/R4)+1。 如果您的信号源有直流错误,这也会放大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    不正常的是,偏移量似乎随信号变化。 当信号为正半时,偏移为正。 当信号为负半时,偏移量为负。 对于信号源,我看不到直流错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯

    我认为错误不是来自 ADC。 当我输入0V 信号时,错误消失。 我会试着让你放大信号,让你知道状态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯

    我认为错误不是来自 ADC。 当我输入0V 信号时,错误消失。 我会试着让你放大信号,让你知道状态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更详细地解释为什么这不是一个好信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    这是一个很好的问题。

    1.注射信号为纯正弦波,因此输出也应为纯正弦波。 正弦波的波峰因数应为 sqrt (2)。 但对于这条曲线,峰因子是1.5257,波形似乎失真

    2.当信号通过中点时,信号似乎很快就会上升。 因此,我想当通过中点时,会增加一个额外的偏移量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是一个纯粹的正弦。 您可以尝试使用三角坡道。 这将有一个恒定的斜坡。 正弦波的斜率各不相同。   

    如果结果不同,那么它不能是运算放大器;它仍然通过中心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我检查波形并认为这不是放大器的问题。 输入0V 时,我会看到背景噪声,其中包括一些500Hz 的噪声。 因此,它变成了另一个问题。 但这对我来说仍然是一个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你正在尝试做什么? 您能否详细了解您的应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图做一个简单的 PCBA,它只包括必要的电路,并验证结果。

    该应用程序与电流测量电路有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    如果不需要保留输入 DC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为问题不是放大器的问题。 我直接将信号注入 ADC。 问题仍然存在。

    我改变了电路的偏置点并得到正确的结果。

    我将与 ADC 供应商合作以了解原因?

    谢谢!