This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:OPA564电路持续故障,输出端接地短路

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079905/opa564-opa564-circuitry-fails-continuously-and-output-is-shorting-to-ground

部件号:OPA564
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好  

我正在使用自定义卡上的以下电路。 但电路 持续出现故障。 我不知道为什么会发生这种情况。

我只能以1Hz 的重复率启用10%占空比的输出。

负载是在51KHz 和(565.4,-34 .23) 63KHz 输出信号下的电容负载值(139.1,-57.48)(压跳幅度,相角度)。

1.是否需要遵循任何布局准则。

2.输入保护二极管(BAT120S, 115)是否正确选择。

3.当 EN 引脚以 PRF 1Hz 切换时,它会影响 OPA564。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    L13的用途是什么? 它的电感是什么?

    电路在连续运行时是否工作,而不启用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    当您说“我在我的自定义卡上使用以下电路。 但电路 持续出现故障。 我不知道为什么会发生这种情况”,您的持续失败到底意味着什么? 这是否意味着 OPA564无法按您的意愿电动瓶胚,或者是否意味着它正在遭受灾难性损坏和失效?

    如果是灾难性损坏,您必须小心 VSUPPLY,VDIAL 电源顺序,如 PG 上的“数据表电源”部分所述。 14.如果 VDIIAL 在 VSUPPLY 之后出现 ,OPA564 MY 将在内部损坏。 请检查并确保电源通电和断电顺序与数据表图36 B 或36 C 中所示一致

    否则,我看不到关于您的 OPA564电路中有什么会引起危险信号的东西。 Kai 请求需要 L13电感值。 当我为您的负载进行 AC 数学计算时,51 kHz 时,以系列74.8 Ohm + 26.6 nF 负载显示,63 kHz 时,以系列467 Ohm + 79.4 nF 负载显示。 容量很大,但与它们串联的大电阻可能提供足够的隔离(Riso),因此稳定性不是问题。 如果故障排除需要,可以更彻底地探讨这一点。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用的电感器为 SRP0320-R68K;固定 IND 680NH 7.4A 14.8MOHM SM。

    请告诉我电感是否是一个问题,它是否会影响稳定性。

    重新启动时,即下次开机时,主板损坏。  在工作时,我们发现了严重的功耗问题。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    • 好的,这是一个功率感应器,其电感低为680新罕布什尔州。 在 PLC 应用中,输出二极管配置总成和电感器通常被视为保护电路的一部分。 我在那里看不到问题,但如果 我错过了一些东西,我也会让凯发表评论。
    • “Board is Getting Damaged when restarted,IE when power up next time (重新启动时,即下次开机时,主板损坏)”-这可能 是由可能导致 OPA564灾难性故障的 VDIGITAL 和 VSUPPLY 开机/关机序列造成的。 请按照我之前的建议评估他们的时间关系。
    • OPA564的散热功率与所有封装一样有限,但级别不同。 OPA564数据表第22至24页提供了大量 有关功耗和安全操作区域的良好信息。 这些信息可以让您很好地了解 OPA564可以处理何种功耗,以及如何最大化功耗。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    我完全赞同托马斯的建议,并补充以下内容:

    尽管肖特基二极管在输出中的接点电容相当高,但在相位稳定性分析中,电路看起来稳定。

    如果不知道您的“电容负载”的真实性质,我建议在 OPA564输出和 D5和 D8相互连接的节点之间插入一个10到22R 的隔离电阻器。

    您应该了解为什么 OPA564正在加热。 缓慢增加输入信号的振幅,使其从零开始,并检查 OPA564的温度。 它是按比例加热到输入信号电平,还是存在热耗散“爆炸”的跳闸点? 在此测试期间,请检查 OPA564的输出,检查振荡或振铃是否过大。

    如果 OPA564加热太多(即使在正常操作下),请增强冷却效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    请告诉我们 您在解决问题方面的进展。 正确应用的 OPA564应符合 数据表规格,并且在运行时应可靠。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程