This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:散热信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079904/tl082-q1-thermal-information

部件号:TL082-Q1
“Thread:TestTL082”中讨论的其它部件

大家好,团队

祝你度过美好的一天!

我的客户正在使用 TL082IDRQ1,并已测试机箱温度为95°。 该零件工作温度为85°。

由于他们在数据表中找不到散热信息,您能否提供这些信息? 因此,客户可以估计他们是否应该升级到125°版本

巴西

苏瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirui,

    测量塑料包装箱的外壳温度是一项艰巨的任务,因为温度计尖端可以很容易地冷却表面,从而降低读数。 因此,外壳温度可能甚至高于95°C 如果可靠性和精度对您的应用非常重要,我会选择125°C 版本(“Q”)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,

    是,升级到 TL082QDRQ1。

    您是否知道 TL082为什么这么热? 环境温度,输出电流,电源电压。

    根据类似 TL082IDR 的数据,预期模具温度大约为11C/W,高于机箱顶部。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    感谢您的回复。 由于其它设备,环境温度较高,TL082不是热源。 因此,我知道接线温度将低于外壳温度。 在这种情况下,我们可以使用85°版本吗?  

    巴西  

    苏瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirui,

    当 TL082运行时,它会散热并成为一个热源。 因此,连接点的温度将始终高于外壳。 这就是热源的性质。

    此外,“I”型只能在+85°C 的环境温度下使用 但正如您所提到的,它是+95°C 因此应该使用“Q”版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏瑞

    同时测量导联温度。 大部分热流是通过导线进行的。